工具/软件:
您好的团队、
有些应用问题需要您的帮助。 我将原理图和布局离线发送。
VIN (VSYS)来自电池充电器、范围为 8.4V~ 12.45V。
VOUT 为9.36V
TPS552882无系统负载。
电池正在充电时会发现此问题。 VSYS 的电压范围为8.4V、增加到9.6V、甚至是9.9V。 在9.6V~9.9V 期间、他们会发现此问题。
发生问题时、客户可能会发现运行异常、例如可闻噪声。 当我们使用全新的 IC 时、噪声将消失。 IC 似乎已损坏。
但如果这个过程再次执行、就可以找到它。
此外、他们还可能会发现开关频率异常。 我们在 SCH 中设置 FPWM 400kHz、但我们可以在200kHz~700kHz 中找到。
e2e.ti.com/.../293.1349KHz.jfif
e2e.ti.com/.../567.2533KHz.jfif
e2e.ti.com/.../742.746KHz.jfif
我们还提供休息时间。

请让我们知道我们可以尝试什么。
我们还捕获波形。 您可以看到 VSYS 何时开始下降。 TPS552882进入升压模式、但输出电压高达23V。 它应该保持9.36V?

谢谢、
Leo