请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM33625 工具/软件:
您好的团队、
我想从36Vin 生成20V 电压、但是否可以将其设置为15V 或更高?
是否有任何可以输出20Vout 和2A 的模块?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
我想从36Vin 生成20V 电压、但是否可以将其设置为15V 或更高?
是否有任何可以输出20Vout 和2A 的模块?
此致、
嗨、Hirotsugu、
标称和最大输入电压是多少? 如果典型 Vin 为36V、则不建议使用36V 器件。
但是、如果最大可能 Vin 低于器件额定值(36V)、请查找以下模块、其输入电压额定值为36V、输出能力高达18V @ 2A。
LMZM33603采用 QFN 封装的4V 至36V 输入、3A 降压直流/直流电源模块数据表(修订版 C)
如果典型输入电压为36V、我要检查是否存在具有更高输入电压额定值和所需输出能力的模块。 我会在几天内回复您。
此致
Arpita