This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:更高的输出电压

Guru**** 2384400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511138/tpsm33625-higer-output-voltage

器件型号:TPSM33625

工具/软件:

您好的团队、

我想从36Vin 生成20V 电压、但是否可以将其设置为15V 或更高?

是否有任何可以输出20Vout 和2A 的模块?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu、

    标称和最大输入电压是多少? 如果典型 Vin 为36V、则不建议使用36V 器件。  

    但是、如果最大可能 Vin 低于器件额定值(36V)、请查找以下模块、其输入电压额定值为36V、输出能力高达18V @ 2A。

     LMZM33603采用 QFN 封装的4V 至36V 输入、3A 降压直流/直流电源模块数据表(修订版 C)

    如果典型输入电压为36V、我要检查是否存在具有更高输入电压额定值和所需输出能力的模块。 我会在几天内回复您。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu、

    您有任何更新吗?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HR Arpita、

    客户使用的是36V 输入电压。

    他们需要19V 或更多电压、因此无法使用最高18V 的产品。

    模块产品的最大输出电压是出于稳定性原因而受到限制、还是因为电路无法承受该电压而受到限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hortsugu:

    我们有 一个模块正在开发中。 我们可以线下讨论。 请接受朋友的请求、Will DM。

    此致

    Arpita