This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:有时输出不正确。

Guru**** 2391075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512790/lm5149-q1-sometimes-the-output-is-not-output-correctly

器件型号:LM5149-Q1

工具/软件:

大家好!

我的客户考虑将 LM5149QRGYRQ1用于以下配置。 有时、输出不是输出。  波形如下。

VIN (VBAT)= 28V

VOUT=7V

输出

不是输出

在许多情况下、当切屑区域被干燥机加热时、这种现象不会产生。

当用淬火材料冷却芯片区域时、它往往会更频繁地输出。

参考数据表中的下图、当启动电压控制在大约9V 时、这种现象得到了改善。

当上升速度增加时、该速度也会得到改善。

1)这种现象是否正确? 您知道发生这种情况的机制吗?

2)请告诉我如何改进它。 即使 EN 与 VIN 短路、是否有任何方法可以对其进行改进?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    1.请与我分享原理图。 另外、请填写该器件的设计计算器并与我分享: https://www.ti.com/tool/LM5149-LM25149DESIGN-CALC

    2、输出电流是多少?  

    由于涉及热量、因此可能是器件达到热限值的情况。 因此、我想查看原理图和实现、了解这种情况的发生原因。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    感谢您的答复。

    由于电路图是保密的、我想通过私人消息与您沟通。
    您是否可以将我设置为通过私人消息进行通信?

    我会检查输出电流值。 我会尽快把它寄给你。

    此致

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    我已向您发送连接请求。 您可以在那里分享详细信息。

    我将同时关闭该线程。  

    谢谢、

    此致、

    Taru