工具/软件:
大家好!
我的客户考虑将 LM5149QRGYRQ1用于以下配置。 有时、输出不是输出。 波形如下。
VIN (VBAT)= 28V
VOUT=7V
输出

不是输出

在许多情况下、当切屑区域被干燥机加热时、这种现象不会产生。
当用淬火材料冷却芯片区域时、它往往会更频繁地输出。
参考数据表中的下图、当启动电压控制在大约9V 时、这种现象得到了改善。

当上升速度增加时、该速度也会得到改善。
1)这种现象是否正确? 您知道发生这种情况的机制吗?
2)请告诉我如何改进它。 即使 EN 与 VIN 短路、是否有任何方法可以对其进行改进?
此致、
柳介