请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256403 工具/软件:
我使用 ucc256403处理充电器。充电器的额定最大电压为60V、每次 在 CC 模式下为电池充电时、最大电流为12A。高达6A、工作正常。 当我们增大电流>6A 时、输出电流将开启/关闭6-8ms。 在 CV 模式下、工作正常
无论何时连接探头、系统都无法正常工作。
下面附上了波形。
输出电流和 RVCC 电压。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.