This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403输出电流开/关

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512010/ucc256403-ucc256403-output-current-on-off

器件型号:UCC256403

工具/软件:

我使用 ucc256403处理充电器。充电器的额定最大电压为60V、每次 在 CC 模式下为电池充电时、最大电流为12A。高达6A、工作正常。 当我们增大电流>6A 时、输出电流将开启/关闭6-8ms。 在 CV 模式下、工作正常  

无论何时连接探头、系统都无法正常工作。

下面附上了波形。  

输出电流和 RVCC 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要我们来调试您的问题、请分享您的原理图。  

    您是否探测了 CC 环路节点、看看导致复位的原因?

    当您说"无论何时连接探头、系统都无法正常工作。"、这是否意味着系统在没有探头的情况下工作? 它令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 原理图附在下面。
    • 我还捕获了输出电流和 FB 引脚的波形。 此外、CC 环路电压和输出电流。
    •  此外还附送了波形。
    • 每当我们连接探头时、系统不能正常工作意味着有时装置未打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有原理图的 PDF 版本? 此外、您能澄清波形中的信号名称吗? 这对我来说是不清楚的。

    我强烈建议您联系我们当地的 FAE、以便我们能够建立更好的渠道、实现更高效的沟通。

    如果您没问题、我建议您 将沟通内容移至本论坛之外。