This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 COV 触发低于阈值

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512462/bq76952-bq76952-cov-triggering-below-threshold

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在设计中使用 BQ76952、并遇到 COV 保护问题。

COV 阈值在配置时 4199.8mV 、但在电芯电压仅达到时设置保护标志 4167mV
我们已经校准了电压、实际电芯电压和 ADC 读数都一致且准确。

您能帮助我们了解是什么原因导致 COV 触发低于设置的阈值吗?
是否有我们可能错过的任何其他设置或裕度?

提前感谢您的支持!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否尝试过校准 COV 和 CUV 保护阈值?  第10.9节电压校准(COV 保护和 CUV 保护)  数据表中提供了有关这些配置的更多信息。  

    此致、
    Alexis