请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们在设计中使用 BQ76952、并遇到 COV 保护问题。
COV 阈值在配置时 4199.8mV 、但在电芯电压仅达到时设置保护标志 4167mV 。
我们已经校准了电压、实际电芯电压和 ADC 读数都一致且准确。
您能帮助我们了解是什么原因导致 COV 触发低于设置的阈值吗?
是否有我们可能错过的任何其他设置或裕度?


提前感谢您的支持!
此致、