This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25EVM-1PH:GUI 中30A 加载后的 IOUT 读数问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512701/tps546e25evm-1ph-iout-reading-issue-after-30a-load-in-gui

器件型号:TPS546E25EVM-1PH
主题:TPS546E25中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在 实验室中使用 TPS546E25 EVM。 当我尝试从电子负载加载超过1.2V@30A 的电流时。 我可以在 GUI "Monitor"选项卡"Current Graph Start 切换。  

是否需要为50A 校准 IMON_CAL[MFR14]?

50A 电流的 IMON_G 值是多少、以便我们可以看到正确的 GUI 电流。

非常感谢

Rajat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    您在这里看到的与我们在首批 IC 器件样片中出现的一个小数字错误有关。 在 TPS546E25 IC 的较新版本中、此问题已解决、并且在 GUI 监视器上可以正确看到30A 以上的电流。 请忽略此问题、因为较新的 TPS546E25 IC 会对其进行处理。

    希望这有所帮助

    谢谢您、

    Calan