请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546E25EVM-1PH 主题:TPS546E25中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
我正在 实验室中使用 TPS546E25 EVM。 当我尝试从电子负载加载超过1.2V@30A 的电流时。 我可以在 GUI "Monitor"选项卡"Current Graph Start 切换。
是否需要为50A 校准 IMON_CAL[MFR14]?
50A 电流的 IMON_G 值是多少、以便我们可以看到正确的 GUI 电流。

非常感谢
Rajat