This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:LED 配置。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508885/bq40z50-r2-led-configuration

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具/软件:

您好团队。

我对 BQ40Z50的 LED 控制功能有一个疑问。 我的问题是、我想知道在电池连接到 PACK+时是否可以将 LED 作为激活信号亮起。 到目前为止、我只能在将 DISP 引脚拉至低电平或连接了充电器时让 LED 正常工作、但我希望在电池处于放电模式时 LED 亮起。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flaco、

    此问题已分配并正在审核中。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flaco、

    对于 bq40z50、LED 不可能通过观察放电直接打开、因此需要观察 DISP 引脚上的转换。 可以延长 LED 保持时间、使 LED 有更长的导通时间、但仍需要 DISP 引脚上的转换。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    我可以将 EMSHUT 事件映射到 DISP 引脚吗? 这是一种在电池连接到 PACK+时保持 LED 亮起的方法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flaco、

    似乎如果您将 DISP 和 SHUTDN 引脚连接在一起、您可以通过单个按钮操作来触发每个事件、但是如果您要将 EMSHUT 与制造命令与 DISP 引脚链接在一起、则需要以某种方式拉至接地以触发 DISP 引脚。 有关此操作的更多信息、请参考 TRM。

    TRM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubk0b/sluubk0b.pdf?ts = 1746561440315&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z50-R2

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    非常感谢您回答我的问题。 我知道使用 BQ40Z50、电池处于放电模式时无法使 LED 保持打开状态。
    您能推荐另一个可以做到这一点的类似芯片吗?
    我需要能够在 PACK+连接到电池时点亮 LED、作为电池已准备好供电的指示、并且能够断开并重新连接 PACK+。

    目前我用一个按钮来控制 SHUTDN 和 DISP。
    我见过使用 TI 芯片的类似应用也可以实现这一目标、我认为这是一个有趣的特性、我们希望将其纳入到我们的设计中。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flaco、

    具体取决于您的电池组配置、但您还可以使用主机驱动 LED、并根据您需要的任何寄存器开启电池电量、以便电池电量计与主机通信。

    谢谢您、
    Alan