主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
工具/软件:
您好团队。
我对 BQ40Z50的 LED 控制功能有一个疑问。 我的问题是、我想知道在电池连接到 PACK+时是否可以将 LED 作为激活信号亮起。 到目前为止、我只能在将 DISP 引脚拉至低电平或连接了充电器时让 LED 正常工作、但我希望在电池处于放电模式时 LED 亮起。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队。
我对 BQ40Z50的 LED 控制功能有一个疑问。 我的问题是、我想知道在电池连接到 PACK+时是否可以将 LED 作为激活信号亮起。 到目前为止、我只能在将 DISP 引脚拉至低电平或连接了充电器时让 LED 正常工作、但我希望在电池处于放电模式时 LED 亮起。
谢谢你。
您好、Flaco、
似乎如果您将 DISP 和 SHUTDN 引脚连接在一起、您可以通过单个按钮操作来触发每个事件、但是如果您要将 EMSHUT 与制造命令与 DISP 引脚链接在一起、则需要以某种方式拉至接地以触发 DISP 引脚。 有关此操作的更多信息、请参考 TRM。


谢谢您、
Alan
您好 Alan
非常感谢您回答我的问题。 我知道使用 BQ40Z50、电池处于放电模式时无法使 LED 保持打开状态。
您能推荐另一个可以做到这一点的类似芯片吗?
我需要能够在 PACK+连接到电池时点亮 LED、作为电池已准备好供电的指示、并且能够断开并重新连接 PACK+。
目前我用一个按钮来控制 SHUTDN 和 DISP。
我见过使用 TI 芯片的类似应用也可以实现这一目标、我认为这是一个有趣的特性、我们希望将其纳入到我们的设计中。
非常感谢。