This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:关于 VOUT_OVP 和 VRECHG 阈值行为的澄清请求

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511067/bq25172-clarification-request-on-vout_ovp-and-vrechg-threshold-behaviors

器件型号:BQ25172

工具/软件:

您好、

我们希望您确认以下关于 BQ25172器件行为的三点:

  1. 数据表定义了 VOUT_OVP 的上升和下降阈值、建议采用迟滞机制。
    您能否确认器件是否在输出电压超过上升阈值(例如1.70V/电芯)时终止充电、并在电压降至下降阈值(例如1.45V/电芯)以下时恢复充电?

  2. 我们的理解是、VRECHG 用作启用间歇充电时启动再充电的电压阈值。 这是正确的吗?

  3. 禁用间歇充电时、一旦电池电压降至 VRECHG 以下、器件似乎仍会恢复充电。
    即使在非间歇模式下、在内部将 VRECHG 用作再充电触发器是否正确?
    此外、是否有任何其他会触发充电周期的电压阈值?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor

    Unknown 说:
    数据表定义了 VOUT_OVP 的上升和下降阈值、建议使用迟滞机制。
    您能否确认器件是否在输出电压超过上升阈值(例如1.70V/电芯)时终止充电、并在电压降至下降阈值(例如1.45V/电芯)以下时恢复充电?

    Bill J–以1.7V/电芯以上的电压终止充电- YES 充电完成且设置了故障(闪烁频率为1Hz)。  不会以1.45V/节的速度恢复充电。 但故障将清除。

    Unknown 说:
    我们的理解是、VRECHG 用作启用间歇充电时启动充电的电压阈值。 这是正确的吗?

    Bill J–是的

    Unknown 说:
    禁用间歇充电后、电池电压降至 VRECHG 以下后、器件似乎仍会恢复充电。
    即使在非间歇模式下、在内部将 VRECHG 用作再充电触发器是否正确?

    Bill J–否、禁用间歇充电时、设备只能充电一个周期。  

    Unknown 说:
    此外、是否有任何其他电压阈值可以触发充电周期?

    Bill J–TS 引脚也可用于触发复位并启动充电周期。  拉低、然后释放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的答复。

    Bill J–终止充电电压为1.7V/电芯-是的充电完成且设置了故障(闪烁频率为1Hz)。  不会以1.45V/节的速度恢复充电。 但故障将被清除。

    关于问题1中的 VOUT_OVP、当电池电压降至下降阈值时、如果我将 TS 降至低电平并释放 TS、充电是否会恢复、就像正常充电一样?

    还是需要 IC 的上电复位等?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor

    关于问题1中的 VOUT_OVP、当电池电压降至下降阈值时、如果我将 TS 降至低电平并释放它、充电会恢复、就像正常充电一样?

    Bill J --电池电压从1.7V/电芯(OVP)下降到1.45V - 1.33V/电芯范围。  充电将不会重新开始。  此外、将 TS 拉至低电平不会重新启动充电。

    或者是否需要 IC 的上电复位等?

    Bill J --如果电池电压在 1.45V-1.33V 范围内、单元电源打开将不会重新开始充电。  在充电开始之前、电池电压必须降至1.3V/电芯以下。