工具/软件:
您好、
我们希望您确认以下关于 BQ25172器件行为的三点:
-
数据表定义了 VOUT_OVP 的上升和下降阈值、建议采用迟滞机制。
您能否确认器件是否在输出电压超过上升阈值(例如1.70V/电芯)时终止充电、并在电压降至下降阈值(例如1.45V/电芯)以下时恢复充电? -
我们的理解是、VRECHG 用作启用间歇充电时启动再充电的电压阈值。 这是正确的吗?
-
禁用间歇充电时、一旦电池电压降至 VRECHG 以下、器件似乎仍会恢复充电。
即使在非间歇模式下、在内部将 VRECHG 用作再充电触发器是否正确?
此外、是否有任何其他会触发充电周期的电压阈值?
谢谢、
Conor