工具/软件:
您好、
我们计划将 BQ34Z100集成到某个应用中、我想澄清一点。 许多电量监测计 IC 在运行期间依靠满充/放电周期(与学习周期过程)来更新其 Qmax 值、但我无法在 BQ34Z100文档中找到此类过程。 根据我的读数、电量监测计通过比较在两个不同 DOD (放电深度)点获取的 OCV 读数来自动重新计算 QMax。 我的理解是否正确、或者 BQ34Z100实际上是否需要(或在内部执行)专用深度周期例程来更新 QMax?
此致
Hocine
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们计划将 BQ34Z100集成到某个应用中、我想澄清一点。 许多电量监测计 IC 在运行期间依靠满充/放电周期(与学习周期过程)来更新其 Qmax 值、但我无法在 BQ34Z100文档中找到此类过程。 根据我的读数、电量监测计通过比较在两个不同 DOD (放电深度)点获取的 OCV 读数来自动重新计算 QMax。 我的理解是否正确、或者 BQ34Z100实际上是否需要(或在内部执行)专用深度周期例程来更新 QMax?
此致
Hocine
你好 Hocine、
Qmax 通过下面连接的学习周期进行设置、但之后会在内部更新以反映电池老化时的状态。
谢谢您、
Alan
你好 Hocine、
是否需要执行全额(深度)费用
在使用电量监测计时、QMax 不需要逐渐更新、这意味着它可以在无需用户干预的情况下进行电池的 OCV 测量和内部阻抗。
谢谢您、
Alan
您好 Alan、
感谢您的答复。
另一点:我想在短暂的弛豫期后使用 OCV 测量值进行测试。
对于这些测试、我将ResRelax Time、Dsg Relax Time和Chg Relax Time注册设置为60秒。
在测试期间、静置60秒后、FirstDOD标志变为1、但OCVTAKEN保持为0。
它仅在3600秒后精确切换为1。
在弛豫期间验证 OCV 测量之前、内部机制是否会强制执行固定的3600秒延迟、或者是否有我可能错过的参数?
此致
Hocine
感谢您的答复。
4 µV 条件是否可配置? 我找不到任何允许修改它的参数。
我正在尝试验证 OCV 测量和充电状态(SoC)更新是否正常运行。 为此、我最初在复位后连接电池。 在启动时会正确评估 SoC。
然后、我用另一个具有不同 SoC 的电池替换电池(不切断电源)。 但是、系统会继续报告前一个 SoC。 我尝试强制满足 OCV 条件:没有电流流动(电池直接连接、而不是通过 BQ)、但在3600秒后、 OCVTAKEN 和 VOK 设置了标志、指示已进行 OCV 测量。
我感到困惑的是、尽管如此、责任状况并未更新。
您能帮助我了解我如何可靠地确保 SoC 刷新吗? 我还在寻找一个程序、可以确保根据 OCV 测量值每日更新 SoC。
此致、
你好 Hocine、
[引述 userid="652186" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506734/bq34z100-functionnement-specification/5812785 #5812785"]4 µV 条件是否可配置? 我找不到任何允许修改它的参数。
[/报价]否这是默认值、无法更新
您能帮助我了解如何可靠地确保更新 SoC 吗? 我还在寻找一个程序、可以确保根据 OCV 测量值进行 SoC 每日更新。[/报价]-SOC 通过充电、静置和放电周期不断更新,但是在使用时不会立即使用新电池进行更新。 电池电量监测计不能对新电芯进行热插拔、然后读取新的 SOC。
我可以可靠地确保 SoC 刷新吗?-运行放电,充电和休息循环,你会看到容量更新和 SOC ,你可以使用不同的测试设备和相同的电池执行相同的测试,并看到相同的测试结果
谢谢您、
[/quote]
Alan