This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:功能规范

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506734/bq34z100-functionnement-specification

器件型号:BQ34Z100

工具/软件:

您好、

我们计划将 BQ34Z100集成到某个应用中、我想澄清一点。 许多电量监测计 IC 在运行期间依靠满充/放电周期(与学习周期过程)来更新其 Qmax 值、但我无法在 BQ34Z100文档中找到此类过程。 根据我的读数、电量监测计通过比较在两个不同 DOD (放电深度)点获取的 OCV 读数来自动重新计算 QMax。 我的理解是否正确、或者 BQ34Z100实际上是否需要(或在内部执行)专用深度周期例程来更新 QMax?

此致

Hocine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hocine、

    Qmax 通过下面连接的学习周期进行设置、但之后会在内部更新以反映电池老化时的状态。

    学习周期:
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/How-to-Complete-a-Successful-Learning-Cycle-for-the-BQ34z100.pdf

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我知道 Qmax 是在学习周期阶段计算的。 我的问题是:在系统运行后、是否需要进行满电(深度)充电、或者 OCV 测量值和内部电阻计算足以重新校准 QMax?

    此致

    Hocine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hocine、

    是否需要执行全额(深度)费用

    在使用电量监测计时、QMax 不需要逐渐更新、这意味着它可以在无需用户干预的情况下进行电池的 OCV 测量和内部阻抗。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。
    另一点:我想在短暂的弛豫期后使用 OCV 测量值进行测试。
    对于这些测试、我将ResRelax TimeDsg Relax TimeChg Relax Time注册设置为60秒。
    在测试期间、静置60秒后、FirstDOD标志变为1、但OCVTAKEN保持为0。
    它仅在3600秒后精确切换为1。
    在弛豫期间验证 OCV 测量之前、内部机制是否会强制执行固定的3600秒延迟、或者是否有我可能错过的参数?

    此致

    Hocine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hocine、

    我需要回复您、并与我的团队讨论 OCV 测量的内部机制。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    好的、谢谢

    此致

    Hocine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hocine、  

    与我的团队讨论后、我们能够得出结论:OCV 测量是在 RELAX 模式下6分钟后在电流低于4μA 时进行的、而 OCV 测量会进行、但如果这些要求并不意味着超过3600秒、则是 OCV 测量的周期。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    4 µV 条件是否可配置? 我找不到任何允许修改它的参数。

    我正在尝试验证 OCV 测量和充电状态(SoC)更新是否正常运行。 为此、我最初在复位后连接电池。 在启动时会正确评估 SoC。

    然后、我用另一个具有不同 SoC 的电池替换电池(不切断电源)。 但是、系统会继续报告前一个 SoC。 我尝试强制满足 OCV 条件:没有电流流动(电池直接连接、而不是通过 BQ)、但在3600秒后、 OCVTAKEN VOK 设置了标志、指示已进行 OCV 测量。

    我感到困惑的是、尽管如此、责任状况并未更新。

    您能帮助我了解我如何可靠地确保 SoC 刷新吗? 我还在寻找一个程序、可以确保根据 OCV 测量值每日更新 SoC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hocine、

    [引述 userid="652186" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506734/bq34z100-functionnement-specification/5812785 #5812785"]

    4 µV 条件是否可配置? 我找不到任何允许修改它的参数。

    [/报价]

    否这是默认值、无法更新  

    您能帮助我了解如何可靠地确保更新 SoC 吗? 我还在寻找一个程序、可以确保根据 OCV 测量值进行 SoC 每日更新。[/报价]

    -SOC 通过充电、静置和放电周期不断更新,但是在使用时不会立即使用新电池进行更新。 电池电量监测计不能对新电芯进行热插拔、然后读取新的 SOC。

    我可以可靠地确保 SoC 刷新吗?

    -运行放电,充电和休息循环,你会看到容量更新和 SOC ,你可以使用不同的测试设备和相同的电池执行相同的测试,并看到相同的测试结果

    谢谢您、
    Alan

    [/quote]