This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQStudio 中的 CC 差值最小值

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477020/bq34z100-g1-cc-delta-min-value-in-bqstudio

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ34Z100EVM GPCCHEM

工具/软件:

您好、

您能告诉我 BQStudio 中可为 CC 增量输入的最小值吗?

我可以为 CC 增量输入"5"、但如果输入小于或等于5的值、就会得到"value 超出为参数定义的最大值"。 但是、在技术参考手册"表7-1. Data Flash Summary (continued)"、"CC delta min=2.98E+04mOhm、因此我不知道为什么我可以在 BQStudio 中输入"5"。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishie、

    您在"寄存器"选项卡中使用的值是什么、能否提供电池数据表和串联电池节数? 此外、我建议使用评估板(BQ34Z100EVM)重新创建该方案、以确保不存在硬件问题。

    请注意、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢您的支持。

    我应该检查"Register"选项卡上的哪个值?

    我使用的电池是17Ah20HR。

    https://japanese.alibaba.com/product-detail/12v-17ah-20hr-rechargeable-battery-lipo-1600932685129.html

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishie、

    我在下面附上了可用于 CC Delta 的最小值。

    第48页
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubw5a/sluubw5a.pdf?ts = 1740608045004&ref_url= https:%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ34Z100-G1


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢您的答复。

    我检查了该文档。

    根据所述、CC 差值的最小值为2.98E +04 mΩ。 但是、我能够在 Bqstuio 中输入5 mΩ 的值、因此我想知道与 TRM 的差异。

    您能告诉我这样做的原因吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    CC 差值的最小值应为29、800mΩ、最大值为 1190、000mΩ。 您应该无法输入5mΩ 的值、这可能会在使用电池电量监测计时导致错误、建议保持在定义的参数范围内。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢您的答复。

    以下线程说明最小 CC Delta 为5。

    它还表明 CC Delta 是不可写的。

    您说最小值为29、800 mΩ。

    哪一项是正确的?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893290/bq34z100-g1-can-t-write-cc-delta-in-battery-management-studio?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CC%2520Delta#

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    在以下线程中、规定可将0.5m Ω 写入 CC Delta。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428518/bq34z100-g1-can-t-zero-current

    1.我的错误是 Bqstudio 的错误吗?

    2.如果 Bqstudio 上的 CC Delta 值与电路板上安装的感测电阻值不同,会出现什么问题?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!  

    CC 差值是以检测电阻为基准、更改值将导致不同的电流读数。 下面我附上了一个介绍此参数的视频。

    执行电流校准:
    通过 BQ34Z100-G1执行电流校准|视频|德州仪器 TI.com

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢您对 CC 差值和检测电阻值之间不匹配问题的回答。

    您能否就 CC 差值的最小值发表以下评论?

    1、 在下面的线程中、规定可以将0.5m Ω 写入 CC Delta。 是否可以在 Bqstudio 中写入0.5m Ω 的值?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428518/bq34z100-g1-can-t-zero-current

    2. 下面的线程显示最小 CC Delta 为5.

    它还表明 CC Delta 是不可写的。

    您说最小值为29、800 mΩ。

    哪一项是正确的?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893290/bq34z100-g1-can-t-write-cc-delta-in-battery-management-studio?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CC%2520Delta#

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!  

    该问题目前正在处理中、很快将会得到解答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuta:

    0.5欧姆不能写入 CC 差值。 TRM 中定义的限制是不准确的、感谢您提请我们注意这一点、这将在 TRM 的下一个修订版中得到纠正。

    在我的测试中、我看到4.67是下限、190是上限。

    但是、BQstudio 中的当前读数正确更重要、这是 IT 算法用于估算 soc 的值。 BQstudio 中的"Calibration"选项卡将自动计算 CC Gain 和 CC Delta。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego-San:

    感谢您的检查。

    我是否正确理解、如果 CC 差值的最小值为4.67、则要实现的检测电阻需要为5m Ω 或更高?

    实施4m Ω 检测电阻并执行校准时、Bqstudio 中会显示一条错误消息。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!  

    "CC Gain"和"CC Delta"与所用检测电阻的规格并不相关。 该 EVM 具有一个值为10m Ω 的检测电阻、对于 CC 增益和 CC Delta、默认值不是10m Ω。 如 Diego 校准所述、更为重要、CC 增益或 CC 差值的默认值可以保留原样。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    我知道校准结果很重要。

    我是否正确理解、即使在 Bqstudio 中执行校准时显示错误、最好按原样进行验证?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    如果在执行校准时出现错误、我们建议收集25个单元对这些单元执行校准、而不是对校准和求平均值、然后使用最终产品的平均值。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    在大规模生产中是否可以这样处理?

    目前的状况正在评估中。 如果评估期间 CC 差值发生错误、是否可以继续在错误状态下进行评估?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!  

    是的、这是进行大规模生产校准的方法。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    谢谢你。 我了解如何处理大规模生产。

    请让我再次确认有关 EVM 评估的信息。 如果评估期间 CC 差值发生错误、是否可以继续在错误状态下进行评估?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    我的最终正弦 CC 差值存在一些混淆、不会成为系统内发生错误的原因、因为在校准状态期间会考虑 CC 差值。 我们建议用户不要更改/更新该值、并将其保留为默认值。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    1.客户在以下条件下使用本产品。

    执行校准后、CC 差值为4.065m Ω、Bqstudio 显示错误。

    <条件>

    能量等级为13

    检测电阻为4m Ω

    2V 铅酸电池、2节

    2.如果校准后显示错误,这是否意味着我应该手动将其更改为不会引起错误的值(4.67-190mOhm )?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!  

    我们正在进行调查、以了解我们可以做些什么、请给我们一些时间进行调查。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢您的支持。

    我期待着你的答复。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!  

    我们仍在进行调查、无需回复该消息。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    您有任何更新吗?

    抱歉。 另外、我给了您错误的电池。 正确的蓄电池如下。

    FML12170: https://corp.furukawadenchi.co.jp/ja/products/indust/fml.html

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    在 继续之前 、我应该在开始时询问您这个问题并表示歉意、但您能给我发送 GPCCHEM 报告的屏幕截图、其中显示您正在使用的 chemID 以及您所做选择之间的错误差异。 另外、我无法告诉您数据表中的 chemID、用户需要关闭此过程。

    GPCCHEM 报告:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    *这是一个例子,我希望看到从你的结束:

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢您的答复。

    我要求我的客户分享 GPCCHEM 报告。 我会在信息可用时通知您。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    感谢您的更新、在更新之前将处于闲置状态。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    我收到了客户的 GPC 报告。

    e2e.ti.com/.../5025.GPC_5F00_report.txt

    此外、客户已要求 TI 发出化合物 ID、FML12170的化合物 ID 为815。 然而,当我再次检索 GPC 报告时,化学 ID 815不存在。 你知道的原因吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishie、  

    是的、我最后可以看到、有一个 chemID 815已完成2024年6月的测试。 您最终可能对电池的 GPCCHEM 设置出错、但是如果您确实对电池进行了表征、并且您肯定所使用的电池实际上与我保留的 ChemID 相同。 您能否确认您的电池容量确实如下所列

    容量- 17、000mA
    充电电压- 14,700mV  
    终止电压- 10,500mV  

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    感谢您的支持。

    我将再次检查电池特性。

    此外、TI 是否在注册化合物 ID 时执行学习周期? 对于铅酸电池、我是否正确理解这是根据以下文档中"3.4 PBA/铅酸"中所述的程序完成的?

    https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf

    2. 即使在使用化学 ID 815时、如果 BQSTUDIO 上的 CC 增量值出现错误、该怎么办?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    [报价 userid="460063" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477020/bq34z100-g1-cc-delta-min-value-in-bqstudio/5810015 #5810015"]

    此外、TI 是否在注册化合物 ID 时执行学习周期? 对于铅酸电池、我是否正确理解这是根据以下文档中"3.4 PBA/铅酸"中所述的程序完成的?

    [/报价]

    - TI 为获取 chemID 而进行的测试是保密的、但会受到下面描述的程序的影响

    [报价 userid="460063" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477020/bq34z100-g1-cc-delta-min-value-in-bqstudio/5810015 #5810015"]

    2. 即使在使用化学 ID 815时、如果 BQSTUDIO 上的 CC 增量值出现错误、该怎么办?

    [/报价]

    -那么我建议做一个校准,但如果这是正确的,它应该是操作。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan-san、

    TI 为获得 chemID 而进行的测试是机密信息、但会受以下过程的影响

    ->"它会影响下面介绍的过程"指的是什么文档?

    那么我建议进行校准、但如果此操作正确、则应进行操作。

    ->另外、客户使用的是两个串联化合物 ID 815电池、因此其特性如下所示。 我是否正确理解在本例中使用化学 ID 815时也没有问题?

    容量- 17、000mA
    充电电压- 29,400 mV  
    终止电压- 21,000mV  

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    [报价 userid="460063" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477020/bq34z100-g1-cc-delta-min-value-in-bqstudio/5812921 #5812921"]

    ->"它会影响下面介绍的过程"指的是什么文档?

    [/报价]

    -为了获得一个 chemID 它做多次充电,放电和休息循环

    [报价 userid="460063" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477020/bq34z100-g1-cc-delta-min-value-in-bqstudio/5812921 #5812921"]

    ->另外、客户使用的是两个串联化合物 ID 815电池、因此其特性如下所示。 我是否正确理解在本例中使用化学 ID 815时也没有问题?

    [/报价]

    -是的 chemID 基于单个电池,您可以根据电池电量计添加尽可能多的串联电池。

    谢谢您、
    Alan