请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS24740 主题: TPS25947中讨论的其他器件
工具/软件:
比如找到一个理想情况下可以使用的 TI IC、它是单芯片的倍数。 我认为 TPS24740可能可行、但您似乎有较新的器件、但不确定它们是否支持 ORing。
用例:
- ORing 控制、每个电源最多可支持4个10.6至16.6 @5A 的电源
- 此外、还有另一个可拆卸交流/直流电源、即在12A 电流下可拆卸交流/直流18V。 连接后、我想禁用其他源。 可能是不同的 IC、但最好使用同一芯片。
- 由于所有热插拔引脚的长度相同、因此浪涌电流限制和延时时间足以实现插入时间。
- 连接外部18V 电源后、充电电压将为4个电源充电的阻断功能。