This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24740:寻找 IC 的热插拔和电源 ORing

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24740, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515214/tps24740-looking-for-ic-for-hot-swap-and-power-oring

器件型号:TPS24740
主题: TPS25947中讨论的其他器件

工具/软件:

比如找到一个理想情况下可以使用的 TI IC、它是单芯片的倍数。  我认为 TPS24740可能可行、但您似乎有较新的器件、但不确定它们是否支持 ORing。

用例:

  1. ORing 控制、每个电源最多可支持4个10.6至16.6 @5A 的电源
  2. 此外、还有另一个可拆卸交流/直流电源、即在12A 电流下可拆卸交流/直流18V。  连接后、我想禁用其他源。  可能是不同的 IC、但最好使用同一芯片。
  3. 由于所有热插拔引脚的长度相同、因此浪涌电流限制和延时时间足以实现插入时间。
  4. 连接外部18V 电源后、充电电压将为4个电源充电的阻断功能。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。  请参阅 TPS25947。