This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:SOH 精度

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514181/bq40z50-r2-soh-accuracy

器件型号:BQ40Z50-R2

工具/软件:

它可能涉及的人:

我们使用 BQ40Z50-R2 IC 进行了一项设计、发现 SoH 不是很准确。

 

校准开始

 

校准结束

 

50周期测试开始

 

数据检查

 

数据检查

 

测试结束

Arbin CH

电池序列号

DES 电容器(mAh)

SOH %

FCC (mAh)

SOH calc %

 

SOH %

FCC (mAh)

SOH calc %

 

SOH %

FCC (mAh)

SOH calc %

 

SOH %

FCC (mAh)

SOH calc %

 

SOH %

FCC (mAh)

SOH calc %

 

SOH %

FCC (mAh)

SOH calc %

7.

00396

2900

97

2699

95.47%

 

96

2703.

95.61%

 

97

272727

96.46%

 

97

272727

96.46%

 

97

272727

96.46%

 

97

272727

96.46%

9.

00199

2900

92

2512

88.86%

 

93.

2557

94.5%

 

94

2557

94.5%

 

96

2557

94.5%

 

96

2557

94.5%

 

96

272727

96.46%

10.

00227

2900

93.

2450

86.66%

 

95

2629

93.00%

 

97

2719

96.18%

 

97

2734

96.71%

 

97

2734

96.71%

 

97

2725

96.39%

 

Re 校准开始

 

Re 校准已结束

Arbin CH

电池序列号

DES 电容器(mAh)

SOH %

FCC (mAh)

SOH calc %

 

SOH %

FCC (mAh)

SOH calc %

7.

00396

2900

97

2728

96.50%

 

94

2639

93.35%

9.

00199

2900

96

2728

96.50%

 

96

2743

97.03%

10.

00227

2900

97

2721

96.25%

 

97

2732

96.64%

背接地: 此电池仅充电至4.1V/节、并且 SREC 文件也基于4.1V 充电。 细胞类型为 MOLI INR18650M35A。

校准周期遵循 TI 建议的周期:使用1250mA 充满电、静置2小时;使用0.2C (580mA)完全放电、静置5小时。

50个周期测试:充放电率在30%到80%之间;重复50个周期(IC 中约有23个周期计数)。 放电电流:500 -600mA;充电电流:1250mA。

所有测试均在20-25°C 的室温下进行

校准周期在"50周期测试"之前和之后运行。 预期在50周期测试后 SOH 压降小于1%。 由于周期非常温和、我们认为这应该是可以实现的。

示例00396:SOH 下降2%

示例00199:测试后 SOH 增加3%。

您能分享一下这个问题的一些见解吗?

谢谢!

Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 MOLI INR18650M35A 等效的现代锂离子电池、在50个周期(SOC 为30%–80%、~23个等效完整周期)后 SOH 下降<1%的预期是合理的、尤其是在降低4.1V 充电电压时、这会最大限度地降低电解质退化和 SEI 生长。

    这些条件下的实际电池退化应该非常小(可能小于0.5%的容量损失)、因此观察到的2%下降和3%增加几乎可以肯定是由于算法误差而不是物理电池老化。  
    确保每特定时间段(例如每50个周期左右)定期更新 Qmax 和 Ra

    使用精密电池测试仪验证实际容量损失(例如、在50周期测试之前和之后、从4.1V 放电至在0.2C 下的截止频率)。 这可以确认 SOH 变化是否反映实际降级或 IC 错误计算。

    如果实际容量损耗小于1%、则重点优化 IC 的配置和校准、以使 SoH 与真实的电池状态保持一致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose:

    是的、我同意这可能是算法错误。 对于改进算法结果、您有什么建议吗? SOH 负载设置为5小时、接近用例。

     e2e.ti.com/.../SW02172R03.gg.csv

    此外还会附加 GG 文件。

    我们知道有几个参数可以影响 SOH、但 FCC 应该是最重要的参数、FCC 可能有一些偏移。 :、在样本中为9 μ F

    第一个校准周期:FCC = 2557

    50个周期

    第二个校准周期:FCC = 2743

    和 SOH 随着 FCC 的增加而增加。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    将休息时间延长至充电后4-6小时、放电后8-12小时、以准确地放宽电压限制。
    执行偶尔的完全充电放电循环(例如、每10–20个周期执行一次)、以改善阻抗和容量更新。

    将"SOH Load"调整为~2.5–3小时、以反映局部放电(30%–80% SOC)。
    验证并调整"设计容量"、使其与 电芯制造商 DS 中列出的预期容量相匹配。

    将 BQ40Z50-R2固件更新为最新版本、解决可能已采取的 SOH 计算相关修复措施。
    下载最新固件时、请阅读的发行说明。