请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS785-Q1 工具/软件:
TPS785-Q1数据表的引脚功能表指出需要连接 GND (引脚3)。 但是、对于 KVU (TO252)封装、此引脚未连接到封装、而是在内部短接至散热焊盘。 我的假设是、散热焊盘是该器件的真实 GND。 我只是想确保没有遗漏任何内容。
如果是这种情况、是否应修改数据表以避免混淆? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.