This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS785-Q1:TPS78501QKVURQ1:TPS785-Q1的 KVU 封装的引脚排列差异

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS785-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514589/tps785-q1-tps78501qkvurq1-pinout-discrepancy-for-kvu-package-of-tps785-q1

器件型号:TPS785-Q1

工具/软件:

 TPS785-Q1数据表的引脚功能表指出需要连接 GND (引脚3)。 但是、对于 KVU (TO252)封装、此引脚未连接到封装、而是在内部短接至散热焊盘。 我的假设是、散热焊盘是该器件的真实 GND。 我只是想确保没有遗漏任何内容。  

如果是这种情况、是否应修改数据表以避免混淆? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    对于 KVU 封装、引脚3在内部以电气方式连接到散热焊盘。 散热焊盘用作接地连接。 我已经提交了有关数据表的反馈、指出这一点在未来的修订版本中可以更清晰地说明。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复并提交反馈。 混淆可能仅限于引脚排列表、其中 GND 引脚的 KVU 可以列为 N/C、表中有一条注释明确说明它是内部连接的(我知道它在文档的其他位置说明了这一点)。