This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055DRRREVM:确定 LED 驱动器 Vout

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501012/tps922055drrrevm-determination-of-led-driver-vout

器件型号:TPS922055DRRREVM

工具/软件:

您好、

我做了一些测试 tps922055evm 和一些东西混淆了我的头。 当电源电压为28V 且无负载条件时、输出电压的测量值约为26V。 在负载条件下、我的 LED 正向电压为3.4V 和7个串联电压。 ı 测量输出电压、在%100占空比中看到23.8V。 到目前为止没有问题。 但当 Δ V ı 负载(3V x 5 LED)时、Vout 仍然为23.8V、而我的 LED 熔断。 第一个问题,为什么 ı 首先测量的是26V ? 其次、为什么当我更改负载时输出电压不自动变化?因为数据表显示"LED 是 VOUT 负载两端电压的总和"。 ı 个问题是、如何确定我的 LED 驱动器在 cc 模式下工作?  

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您能顺利地将 EVM 板的照片和配置/设置分享给我吗? 我想首先检查硬件和设置是否没有问题。 此外,理论上,它应该不仅与7 LED 系列,而且还与5LED 系列工作。 不确定您是否更改了 EVM 板的任何元件?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我在 EVM 板上取得了一些进展。 这就是 ı 有新问题的原因。 首先、ı Ω 没有改变 EVM 板的任何元件。 当 ı Ω 连接 3.4V 和7个串联 LED 时、输出电压以%100占空比正确。 占空比的变化会影响 Vout。 之后、ı Ω 更改了负载3V x 5 led 系列、从%0.1占空比开始。 当占空比为 ı 时、Vout 为15.6V、LED 电流为典型值、因此 Δ V 无法再增加占空比、因为 Vout 会增加。 我不希望电压超过15.6V。 我是指 LED 亮度在%1占空比中的作用类似于 PWM %100。  它显示当更换两个不同的系列 LED 在相同的负荷,低一将吹。 ı 如何解决这个问题?

    注意:我选中了 调光模式配置、我使用了 PWM 调光模式。

    示例:Vin:28V Vf:3V 系列:5最大输出电压:16V F:4kHz  

    D %0.01 =12.47V D %0.1=12.99V D %0.5=14.23V D %1 =15.6V

    /resized-image/__size/1024x1024/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Led-driver-tps922055.jpeg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请允许我检查您的问题、并尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的反馈。 我检查了您的问题、但可能我不完全理解现在的问题是什么。 实际上、对于 LED 而言、这是一个正常特性、即 LED 电压将随着流经 LED 的电流而增加。 您可以参阅 LED 数据表以获取 IV 曲线来进行双重确认。 我不知道为什么 PWM 调光占空比不能从您这边增加。 您是否担心随着 LED 电压的增加、电压可能会超过16V?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当我们收到有关问题已解决的电子邮件反馈时、将首先关闭此主题。 谢谢!

    BRS

    卢西亚