工具/软件:
您好、
我做了一些测试 tps922055evm 和一些东西混淆了我的头。 当电源电压为28V 且无负载条件时、输出电压的测量值约为26V。 在负载条件下、我的 LED 正向电压为3.4V 和7个串联电压。 ı 测量输出电压、在%100占空比中看到23.8V。 到目前为止没有问题。 但当 Δ V ı 负载(3V x 5 LED)时、Vout 仍然为23.8V、而我的 LED 熔断。 第一个问题,为什么 ı 首先测量的是26V ? 其次、为什么当我更改负载时输出电压不自动变化?因为数据表显示"LED 是 VOUT 负载两端电压的总和"。 ı 个问题是、如何确定我的 LED 驱动器在 cc 模式下工作?
感谢您的反馈。