This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:VxGP ADC 误差计算

Guru**** 2466910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79731-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514405/bq79731-q1-vxgp-adc-error-calculations

器件型号:BQ79731-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79718-Q1、

工具/软件:

尊敬的团队:   

我正在计算具有容差的高压测量值。 我还没有找到 VxGp 模拟输入 ADC 误差范围和偏移值。

偏移量和增益误差是针对电流检测通道给出的、而不是针对 VxGp 引脚给出的。  您能为我提供这些意见吗?

此致、

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:  

    BQ79731-Q1是电池包监测器、因此 不像 BQ79718-Q1电池监测器那样监测电池电压。  

    在下面的  BQ79718-Q1器件数据表中可以定义电池电压偏移值、但 BQ79731-Q1也不是如此。

    https://www.ti.com/secureresources/BQ7971X-Q1-EVALUATION

    感谢您的提问、  

    Pranav Ananthan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、  

    感谢您的快速响应。 我的问题与您回答的问题不同。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq79731-q1.pdf?ts = 1747369744581&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    有有关独立电流 ADC 的增益误差和偏移量的信息、但不存在 HV 测量 ADC 通道、在这些通道中我只能看到+-6mV 的精度、但这些 ADC 的偏移和增益误差是多少?

    此致、

    Vijay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    我现在明白您的问题了。 由于 BQ79731-Q1是电池包监测器、因此可以进行电流检测通道的失调电压和增益调整功能、但对于17个电压通道、不存在这些增益和失调电压校准功能、最终这些 ADC 没有误差值。

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    谢谢您、

    Pranav Ananthan