Other Parts Discussed in Thread: TPS548C26
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我目前正在使用 TPS548C26EVM 板设计具有以下规格的电源:
输入电压: 12伏
输出电压: 0.8V
输出电流: 20A
我的目标是将输出电压纹波和瞬态偏差保持在2.5%裕度内(即0.78V 至0.82V 之间)。 为了帮助实现这一点、我进行了以下修改:
-
将电路板上的两个220µF 输出电容器替换为 820µF 聚合物铝制固体电容器 (ESR:每个7mΩ)
-
通过调整了电感器值 400nH 至150nH 、基于计算
中的示例 瞬态负载测试 、我从应用了一个动态负载阶跃 5A 至20A 和 T1/T2 = 0.5ms 和 A µs μ s 的压摆率 。
但是、根据瞬态响应结果(请参阅随附的图)、输出电压会达到 A 最大值0.833V 和 A 最小值0.756V 、超出了我的目标范围。
此外、我还尝试了增大 开关频率范围为800kHz 至1000kHz 、然后设置 工作模式连接到 FCCM 。
您能否仔细查看此设置并提供任何建议或建议的更改、以帮助我达到所需的电压裕度?
感谢您的支持。
此致、