This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548C26:瞬态响应问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548C26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514947/tps548c26-transient-response-question

器件型号:TPS548C26

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用 TPS548C26EVM 板设计具有以下规格的电源:
输入电压: 12伏
输出电压: 0.8V
输出电流: 20A

我的目标是将输出电压纹波和瞬态偏差保持在2.5%裕度内(即0.78V 至0.82V 之间)。 为了帮助实现这一点、我进行了以下修改:

  • 将电路板上的两个220µF 输出电容器替换为 820µF 聚合物铝制固体电容器 (ESR:每个7mΩ)

  • 通过调整了电感器值 400nH 至150nH 、基于计算

中的示例 瞬态负载测试 、我从应用了一个动态负载阶跃 5A 至20A T1/T2 = 0.5ms 和 A µs μ s 的压摆率

但是、根据瞬态响应结果(请参阅随附的图)、输出电压会达到 A 最大值0.833V 和 A 最小值0.756V 、超出了我的目标范围。

此外、我还尝试了增大 开关频率范围为800kHz 至1000kHz 、然后设置 工作模式连接到 FCCM

您能否仔细查看此设置并提供任何建议或建议的更改、以帮助我达到所需的电压裕度?

感谢您的支持。

此致、





e2e.ti.com/.../innodisk_2D00_TPS548c26.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想提几个提示:

    • 您是否使用 TPS548C26的 Excel 设计计算器进行了设计? 您可以在该计算器中输入您的设计和目标规格、并推荐电感器、电容等的值:  https://www.ti.com/tool/download/TPS548C26-CALC
    • 如何测量负载瞬态? 是否在输出电容器上使用了尖端和接地筒方法? 还是使用 SMB 端口? 您似乎距离满足您的规格还不太远(0.83V 需要降低到0.82V)、因此可能需要进行一些测量调整才能满足规格要求
    • 能否进一步增大 fsw 以满足规格? 此外、是否为此设计正确选择了补偿? (补偿1的结果可能与补偿2不同)

    希望这有所帮助

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。

    1. 我使用了 TPS548C26 Excel 设计计算器、选择了接近我目标规格的参数。

    2. 对于负载瞬态测量、我使用差分探头(Tektronix TDP1000)从 TPS548C26EVM 板上的 J1接头测量 Vout。 实际测量设置如附件所示、红色圆圈表示我的探测点。

    3. 我还将开关频率从800kHz 增加到1000kHz、并测试了补偿1和补偿2配置、但对性能的影响很小。

    对于如何微调设计以满足0.82V (目前为0.83V)的目标、您是否有任何进一步的建议? 任何其他见解都将非常感谢。

    再次感谢您的支持。

    此致、




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong Wei Han:

    以下是我的建议:  

    将电感器保持为150nH、设置补偿2。

    2.将 C28、C29更改为 EEF-GX0E471具有较低 ESR 3m Ω 的铝聚合物电容器

    3.使用22 μ F 或47 μ F 填充更多陶瓷电容器,如下面的红叉所示。

      

    谢谢、

    Nancy