This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:在电池插入时禁用 BATFET

Guru**** 2468000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS3897

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508840/bq25895-batfet-disabled-on-battery-insertion

器件型号:BQ25895
主题: TPS3897中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我刚发现、每当我犹豫插入电池时、BQ25895都会禁用 BATFET。 如果我顺利插入、它就能正常通电。 这不是一个问题(因为我可以很容易地连接充电器),但我想了解它。  

可以在相关问题中找到原理图。 我附上了几个图。

此致、我们将提前致以诚挚的问候、

Jochem

PS: 抱歉、正确的启动过程中不显示蓝色、但仍保持在 3.3V、并且不会下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jochem、

    1.黄色波形是什么?

    2.是否有任何负载连接到 SYS 引脚?

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    啊、是的、互相问两个问题并不是最好的做法。 以下是答案:

    1、黄色波形连接到 TPS3897的 SENSE_OUT。 它的检测延迟为5秒、因此在前5秒、电路仅上电、但没有其他任何情况(因为微控制器尚未启动)。

    2.是的、VSYS 直接用作3.3V LDO 的输入、您可以看到蓝色波形中的输出。 PMID 连接到放大器、但尚未启用、因为微控制器尚未启动。 放大器已断电、因此消耗的电流很小(低于 mA)。

    我设法得到两个情况在同一个窗口。 请注意、我没有给出完整的5秒尝试#1、但没有3.3V 电压、因此 TPS3897不符合公式。 在电池第二次连接(#2)时、3.3V 保持带电状态、在5秒后、SENSE_OUT 也变为高电平。

    此致、

    Jochem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jochem、

    我们正在检查并将尽快回复您。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jochem、

    在这种情况下、BQ25895 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 是什么?

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    我附上了 PPK-VBAT 的两个屏幕截图、该截图设置为输出3500mV 并用作 II。 我还附上了两个示波器屏幕截图。 PPK-PPK II 屏幕截图的文件名、突出显示它们链接到的示波器文件。

    示波器屏幕截图14显示了一种奇怪的情况、在这种情况下、VBUS 也会寄存电压、但未连接任何内容。

    黄色为 VBAT、蓝色为 VSYS、紫色为 VBUS。

    此致、

    Jochem

    正确的情况

    BATFET 禁用情况

    VBUS 天气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jochem、

    对于 BATFET 禁用情况、电池放电电流高达60mA?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    是的、情况就是这样。 这是微控制器引导加载程序阶段。

    此致、

    Jochem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jochem、

    1.可能一个单元显示所有3种行为、或者一个单元只显示一种行为?

    2.您是否注意到一个单元的行为异常?

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    1.上面的所有屏幕截图都是从一个 DUT 采集的,但所有三个原型都表现出相同的行为。

    2、除上述行为外,所有单位均按其应有的方式工作。  

    此致、

    Jochem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jochem、

    您是说只有一个装置运行异常吗?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    不、我不知道。  

    所有三个原型都显示相同的行为。

    此致、

    Jochem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果只有一个装置运行异常、则可能会损坏。 请尝试其他新商品。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    我不知道该怎么说。 请仔细阅读我的最后两个答复。 让我重新表述:  全部  行为  异常 。 自交付以来、他们一直这样做。 它们是按照规范制造的。

    此致、

    Jochem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jochem、

    您是否对所有器件在多个电路板或一个电路板上进行了测试?

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是在自己的电路板上还是在 EVM 上进行了测试?

    谢谢、

    Ning