主题: TPS3897中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的专家:
我刚发现、每当我犹豫插入电池时、BQ25895都会禁用 BATFET。 如果我顺利插入、它就能正常通电。 这不是一个问题(因为我可以很容易地连接充电器),但我想了解它。
可以在相关问题中找到原理图。 我附上了几个图。
此致、我们将提前致以诚挚的问候、
Jochem
PS: 抱歉、正确的启动过程中不显示蓝色、但仍保持在 3.3V、并且不会下降。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
我刚发现、每当我犹豫插入电池时、BQ25895都会禁用 BATFET。 如果我顺利插入、它就能正常通电。 这不是一个问题(因为我可以很容易地连接充电器),但我想了解它。
可以在相关问题中找到原理图。 我附上了几个图。
此致、我们将提前致以诚挚的问候、
Jochem
PS: 抱歉、正确的启动过程中不显示蓝色、但仍保持在 3.3V、并且不会下降。
尊敬的 Ning:
啊、是的、互相问两个问题并不是最好的做法。 以下是答案:
1、黄色波形连接到 TPS3897的 SENSE_OUT。 它的检测延迟为5秒、因此在前5秒、电路仅上电、但没有其他任何情况(因为微控制器尚未启动)。
2.是的、VSYS 直接用作3.3V LDO 的输入、您可以看到蓝色波形中的输出。 PMID 连接到放大器、但尚未启用、因为微控制器尚未启动。 放大器已断电、因此消耗的电流很小(低于 mA)。
我设法得到两个情况在同一个窗口。 请注意、我没有给出完整的5秒尝试#1、但没有3.3V 电压、因此 TPS3897不符合公式。 在电池第二次连接(#2)时、3.3V 保持带电状态、在5秒后、SENSE_OUT 也变为高电平。
此致、
Jochem
尊敬的 Ning:
我附上了 PPK-VBAT 的两个屏幕截图、该截图设置为输出3500mV 并用作 II。 我还附上了两个示波器屏幕截图。 PPK-PPK II 屏幕截图的文件名、突出显示它们链接到的示波器文件。
示波器屏幕截图14显示了一种奇怪的情况、在这种情况下、VBUS 也会寄存电压、但未连接任何内容。
黄色为 VBAT、蓝色为 VSYS、紫色为 VBUS。
此致、
Jochem
正确的情况
BATFET 禁用情况
VBUS 天气
尊敬的 Ning:
不、我不知道。
所有三个原型都显示相同的行为。
此致、
Jochem