工具/软件:
尊敬的先生或女士:
我们在设计中真诚地遵循稳压器:LM70840QRRXRQ1
稳压器完成应有的操作。
但不同速度驱动输入电压的反应是非常不同的。 EN/UVLO 引脚似乎只想通过快速边沿打开稳压器。
-如果我以每秒100mV 的步长(0 - 36V)缓慢地驱动每手电压,我可以扫描整个电压范围,它不会启动。
-如果我用手驱动电压非常快超过计算的接通阈值,它开始并开始工作。
-如果我将电源编程为或超过接通阈值,并突然接通电源,稳压器也开始工作。
这里有一个很大的问号。
通过缓慢升高输入电压、我们可以做什么/改变来管理慢速边沿? 我们通过缓慢升高输入电压来运行一些实验室测试进行认证。 如果继续这样做、我们会遇到一个真正的问题。
我们使用实现的关联工具进行了以下配置:

事先感谢您的努力。
此致
Wolfgang Walter