This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70840-Q1:EN /UVLO 不会对驱动输入电压的缓慢上升做出反应。 我们能做什么?

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514486/lm70840-q1-en-uvlo-does-not-react-on-slow-driving-up-the-input-voltage-what-can-we-do

器件型号:LM70840-Q1

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

我们在设计中真诚地遵循稳压器:LM70840QRRXRQ1

稳压器完成应有的操作。  

但不同速度驱动输入电压的反应是非常不同的。 EN/UVLO 引脚似乎只想通过快速边沿打开稳压器。

-如果我以每秒100mV 的步长(0 - 36V)缓慢地驱动每手电压,我可以扫描整个电压范围,它不会启动。

-如果我用手驱动电压非常快超过计算的接通阈值,它开始并开始工作。

-如果我将电源编程为或超过接通阈值,并突然接通电源,稳压器也开始工作。

这里有一个很大的问号。

通过缓慢升高输入电压、我们可以做什么/改变来管理慢速边沿? 我们通过缓慢升高输入电压来运行一些实验室测试进行认证。 如果继续这样做、我们会遇到一个真正的问题。

我们使用实现的关联工具进行了以下配置:

事先感谢您的努力。

此致

Wolfgang Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:

    增大 VIN 时、您是否有 EN/UVLO 引脚的电压数据? 如果您将电阻分压器更改为使用较低的值、问题是否仍然存在?

    Ben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben C、
    感谢您的快速答复。

    是的、我也曾考虑过、并尝试使用低阻抗分压器。 我注意到一个小的积极变化,但它不是令人满意的。  

    下一步、我尝试通过修改设计中的 EXTCOMP 引脚将模式从内部补偿更改为外部补偿。

    BR

    Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这条线索在数据表中可能至关重要:

    遗憾的是、有关外部补偿的这种变化也没有影响:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:

    我在实验室中没有看到 EVM 存在此问题。 您是否能够记录 EN/UVLO 引脚上的电压? 如果是、电压是否按照数据表中的建议接近1V?

    Ben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我解决了这个问题。 电脑控制器不是问题、工作正常。  

    通过 FET 对 EN/UVLO 的控制对我来说发挥了一个技巧、并非常快速地禁用了对电压电平的观察、因此通过缓慢升高所需的电压电平无法达到开启开关的速度。  

    这是一个非常密切的时间故事。

    感谢您的努力。 我们可以解决这个问题。

    此致

    Wolfgang Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:

    我很高兴听到您的问题已得到解决。 祝你好运。

    Ben