This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:点火控制后芯片灼伤

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513991/tps54335a-chip-burns-after-at-ignition-control

器件型号:TPS54335A

工具/软件:

你好,我想把芯片安装在摩托车上,为点火控制单元供电。 我之前使用的 MP1584EN 没有任何问题。 芯片一开始似乎正常工作。 但是、它有时在开启时会突然烧毁。 我对正在发生的事情有点困惑。 它可能是关断时的问题。 我还在输入端使用了保护二极管。 有人有什么想法吗? 放置在所用电路的下方。 保护二极管 D50、D51的值为40V (SS34)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关信息、D50应防止错误极化、D51防止过电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:  

    我们必须分析 Vin 和 Vout  路径上的波形。 我们还需要探测汲取的电流。

    我们不能假设这里的东西。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我在电路中犯了错误吗? Thinkingμ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来不错、只是我不确定齐纳二极管 D51是否能够钳制任何输入瞬态。 ESP。 您可能知道、在启动或点火期间、电池会吸收较大的瞬变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享宝贵想法。 是的、我也怀疑二极管、所以将其移除。 EN1584的电路中也没有它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果您观察到上面的损坏特征-引脚2似乎损坏、即 Vin 引脚。 我们需要充分探测和捕获 Vin 瞬态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 我的问题是摩托车离这里有很多公里远、这个问题已经发生了两次了。 我无法测量。 但也许我可以重建和测量它。 EN 上的电容器要将其延迟0.5秒需要多大? 非常感谢。 Prayμ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要将 EN 延迟0.5秒? 仅供参考、它将是一个~5F 的大电容器组。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以为这可以减少我的小问题...但5F 太多了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这没有帮助。 我们必须首先抑制 Vin 引脚上的瞬态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我发现了这个问题,没有 D51我可以在输入端用16.8V 锂 akku 混杂34V。 之后处理线性调频脉冲。 Flushedμ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何解决该问题的建议WearyThinking

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我演奏了一些不同的载荷。 启动时负载似乎太低、因为控制器稍后启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 现在非常清楚。 看起来这根本不是瞬态、 需要800us 才能达到芯片的绝对最大值。 为什么齐纳二极管没有钳位?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值为40V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能找到更低的吗? 钳位在<30V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但我认为这太不安全了。 我想我会更换芯片。 MP1584EN 不显示此行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 MP1584的绝对最大值也是30V、这可能有风险。 您可以了解我们支持>30V 电压的宽输入电压器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但我不能衡量这种行为。 但 MP1584已经过时、因此我尝试了 TPS54335A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我有一个具有相同原理图的 TI 芯片、我会尝试使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请浏览 这些器件 以获取一些见解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有回答。 我会看的。