This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701-TPS7A4701 EP:支持双电源

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509968/tps7a4701-ep-support-for-dual-power-supply

器件型号:TPS7A4701-TPS7A4701 EP

工具/软件:

您好、

我需要支持使用 TPS7A4701和 TPS7A3301的双对称电源设计。

输入电压为+/-8V、输出电压必须为+/-5V。

您可以找到简化的 TINA 电路仿真、它似乎是正确的。 我们生产了 PCB、但在调试期间看到+6.5V/-0.8V。

在 PCB 中、我们使用了单个 OPA992S。

如有必要、我们可以共享电气原理图。

您能支持我们了解在仿真或 PCB 中出现问题的位置吗?

最好的 Regards.e2e.ti.com/.../Dual-Tracking-Power-Supply.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您能分享一下电路图吗?

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vahnroy、

    失调电压误差。

    启动后、我们测量的电压为+6.5V/+0.8V、而不是+5V/-5V。 电源关闭几秒钟后,它似乎是电流保护上的28V,可能是因为有东西导致卡吸收额外的功率,可能是输出不平衡.. 在任何情况下卡关闭... 此时、我关闭卡并再次打开、一切都将再次启动、但始终使用+6.5V/+0.8V、并在一段时间后关闭。 另外、奇怪的是、R287电阻为15K、在任何情况下、+28V 电源的电流限制在大约600mA。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我们没有看到任何可能导致此问题的因素与您分享的内容有关。 以下是一些可以尝试缩小问题范围的方法。

    能否请在启动期间共享运算放大器输出、5V 和-5V 电源轨的示波器屏幕截图。  

    如果您尚未尝试禁用运算放大器、请组装 JP2和 JP4以确保稳压器正确调节。

    TPS7A033的启动时间大于 NR/SS 值的一秒。 这是有意的吗?

    您需要平衡输出是否有任何特定原因?

    您能说明一下输出中看到的电压吗?

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vahnroy、

    问题已解决... D12不正确(配置错误)、D12在原理图中是正确的、但安装的 p/n 为  BAS40-06-7-F 而不是 BAS40-04-7-F  

    对于 D12、我们现在使用了适当调整的 BAT54组件、而不是 BAT54A。

    目前我们不再有电流吸收的问题,但另一个奇怪的情况发生... 实际上、如果没有 U64电路、电压大约为+5/-5V。而使用 U64、则电压为+4.9V -5.2V…… 实际上没有平衡效应。

    您对此有何想法?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vahnroy、

    您是否有机会分析问题?  请告诉我。

    感谢您的支持。