工具/软件:
您好、
我需要支持使用 TPS7A4701和 TPS7A3301的双对称电源设计。
输入电压为+/-8V、输出电压必须为+/-5V。
您可以找到简化的 TINA 电路仿真、它似乎是正确的。 我们生产了 PCB、但在调试期间看到+6.5V/-0.8V。
在 PCB 中、我们使用了单个 OPA992S。
如有必要、我们可以共享电气原理图。
您能支持我们了解在仿真或 PCB 中出现问题的位置吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我需要支持使用 TPS7A4701和 TPS7A3301的双对称电源设计。
输入电压为+/-8V、输出电压必须为+/-5V。
您可以找到简化的 TINA 电路仿真、它似乎是正确的。 我们生产了 PCB、但在调试期间看到+6.5V/-0.8V。
在 PCB 中、我们使用了单个 OPA992S。
如有必要、我们可以共享电气原理图。
您能支持我们了解在仿真或 PCB 中出现问题的位置吗?
您好 Vahnroy、
失调电压误差。
启动后、我们测量的电压为+6.5V/+0.8V、而不是+5V/-5V。 电源关闭几秒钟后,它似乎是电流保护上的28V,可能是因为有东西导致卡吸收额外的功率,可能是输出不平衡.. 在任何情况下卡关闭... 此时、我关闭卡并再次打开、一切都将再次启动、但始终使用+6.5V/+0.8V、并在一段时间后关闭。 另外、奇怪的是、R287电阻为15K、在任何情况下、+28V 电源的电流限制在大约600mA。
感谢您的支持。


嗨、
我们没有看到任何可能导致此问题的因素与您分享的内容有关。 以下是一些可以尝试缩小问题范围的方法。
能否请在启动期间共享运算放大器输出、5V 和-5V 电源轨的示波器屏幕截图。
如果您尚未尝试禁用运算放大器、请组装 JP2和 JP4以确保稳压器正确调节。
TPS7A033的启动时间大于 NR/SS 值的一秒。 这是有意的吗?
您需要平衡输出是否有任何特定原因?
您能说明一下输出中看到的电压吗?
谢谢、
Vahnroy
您好 Vahnroy、
问题已解决... D12不正确(配置错误)、D12在原理图中是正确的、但安装的 p/n 为 BAS40-06-7-F 而不是 BAS40-04-7-F
对于 D12、我们现在使用了适当调整的 BAT54组件、而不是 BAT54A。
目前我们不再有电流吸收的问题,但另一个奇怪的情况发生... 实际上、如果没有 U64电路、电压大约为+5/-5V。而使用 U64、则电压为+4.9V -5.2V…… 实际上没有平衡效应。
您对此有何想法?
感谢您的支持。