请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74700D-Q1 工具/软件:
LM74700将 FET 整个电压调节至20mV。
这是否意味着 FET 可以通过的最大电流受该电压的限制?
例如:如果我的 FET 的 Rdson 为20毫欧、即使我的负载需要2A、FET 可以通过的最大电流是否限制为1A?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
LM74700将 FET 整个电压调节至20mV。
这是否意味着 FET 可以通过的最大电流受该电压的限制?
例如:如果我的 FET 的 Rdson 为20毫欧、即使我的负载需要2A、FET 可以通过的最大电流是否限制为1A?