This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700D-Q1:通过 FET 的最大电流是否受到20mV 调节电压的限制?

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515310/lm74700d-q1-is-the-maximum-current-through-the-fet-limited-by-the-20mv-regulating-voltage

器件型号:LM74700D-Q1

工具/软件:

LM74700将 FET 整个电压调节至20mV。

这是否意味着 FET 可以通过的最大电流受该电压的限制?

例如:如果我的 FET 的 Rdson 为20毫欧、即使我的负载需要2A、FET 可以通过的最大电流是否限制为1A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    随着负载电流的增加、VANODE–VCATHODE 会增加。 当 VANODE–VCATHODE 超过50mV 时、LM74700进入 完全导通模式、如图9-2所示。 数据表中的栅极驱动器模式转换。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    很漂亮,我明白-谢谢。 (我假设您是在数据表中使用了图8.2。)