This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:如果太阳能电池板斜升太慢、将不会开始充电

Guru**** 2524360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513997/bq24650-will-not-start-charging-if-solar-panel-ramps-up-too-slow

部件号:BQ24650

工具/软件:

我们遇到了 BQ24650电路的问题、并且在工作台上重复了该问题。

我们使用8W 18V MPPT 面板为12V 7Ah 铅酸充电。  

早上,在太阳完全升起之前,电池板可以在14-17V 一段时间内。

在这种情况下、会启用充电器(STAT2启用)、但不会实际充电(电压低于 MPPT 设定点)。

30分钟后、充电器将禁用(STAT2禁用)、并且即使电压变为18-21V、充电器也不会再次启用。

这与哪个计时器/电路/保护完全相关? 它看起来像预充电计时器、但 VFB 上的电压高于 VLOWV

我们无法控制 MPPSET 引脚、因此无法使用软件对其进行复位。

只有在电池板电压高于 MPPT 点后、才出现 POR 的解决方案、但很多器件已经在现场。

这是一个已知问题、可以解决什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    您能提供原理图吗?

    发生此问题时、VFB 上的电压测量值是多少?

    您是否尝试过在 EVM 上复制该模型?

    您在实验室中使用的确切测试条件是什么?

    此致、

    基督教  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图已发布在上方

    VFB 为~1.86V (12.6V 电池电压)

    要重现此问题、您需要使用具有18V MPPT 电阻器配置和15V 电源的 BQ24650。

    该设置对于启用充电器足够高、但也足够低、无法满足 MPPT 设定点。

    30分钟后、即使您将电压提高到18V+、充电器也将禁用、不会重新启用

    唯一的解决方案似乎是 POR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我在实验室中查看过、并进行了30分钟和50分钟的测试。 我看不到 VIN 上升到 MPPT 设置电压以上后不充电的问题。

    我有几个问题/测试条件:

    您使用什么来模拟电池? 您有双向电源吗? 它们可能是电池的内部闩锁。

    如果删除 D8、是否看到此问题? 我想我也看到了电池端子附近的二极管的类似问题。 我知道二极管用于减小漏电流、但这是一个很好的测试、 有助于缩小问题范围。 您可能需要在二极管之后移动 VFB 电阻分压器、并在电阻分压器之后添加一个10uF 电容器。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Agilent 66321B 双向 PSU。

    短接 D8时不会出现问题、这是一个很好的建议。

    不过、我不明白机制究竟是甚么、才有不同之处。

    VFB 电压保持不变、但由于二极管的正向电压而存在细微差异。

    你知道这为什么会产生影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    短接 D8时不会出现问题、因此有很好的建议。

    很高兴听到这个消息。

    不过、我不明白机制究竟是甚么、才有不同之处。

    VFB 电压保持不变、但由于二极管的正向电压而存在细微差异。

    [/报价]

    具有类似条件的 AppNote 链接:e2e.ti.com/.../slva829.pdf

    本应用手册简要说明了为什么需要放置 VFB 节点和额外的电容器。 基本上、电池检测不能正常工作、进行这些更改应该可以解决问题。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在知道、充电时 VFB 节点仅~1.86V、因为当充电器处于非活动状态时、D8不会反向导通。

    因此、如果充电器已通电但处于 MPPT 设定点下30分钟、这会导致电池检测故障问题。

    我们希望通过现有硬件来解决这一问题、从而通过迟滞在太阳能电池板之间添加 UVLO。

    因此它仅在>19V 时启用、在<17V 时再次禁用。  

    感谢你的帮助。