This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:在 BQ Studio 中选择"it_enable"后、器件被刷新。 如何才能恢复?

Guru**** 2315160 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516525/bq34z100-g1-part-is-bricked-after-selected-it_enable-in-bq-studio-how-can-it-be-recovered

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具/软件:

您好、我使用 v2_build_31.srec 固件对 BQ34Z100-G1进行了编程、并更新了电池的数据闪存。 她似乎有点害怕。 读回寄存器时、电压和电流值看起来正确。 (BQ Studio 1.3.127、EV2400编程器)。

然后、我点击"unseal"、然后点击"it_enable"(开始我的学习周期)、 芯片 立即停止响应 I2C 命令。

为什么会发生这种情况? 如何恢复芯片?

固件版本00.16时、设计工作正常。  

我尝试了将 P1跳至 P4以进入恢复模式(如不同 POST 中建议的)、但器件仍然不会响应(甚至至地址0x16)。  在某处有此"发现模式"的文档吗? 由于文档不准确、我们真的不能继续使用板子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是定制 PCB 还是 EVM?

    如果是自定义 PDB、您能否共享原理图?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的快速答复。

    我们使用定制 PCB、EV2400控制 I2C 总线

    我刚刚使用新的电路板再次尝试此过程、但使用固件 v00.16时发现了相同的问题、并在 点击 it_enable 时发现。

    我的完整流程:

    -这一次,我没有更新固件,所以我使用的是出厂默认值:v00.16。
    -我编程 CHEMID 6124。 然后设置"Number Series Cell"= 6、VOLT_SEL=1、然后校准了电压和电流、并使用我的设置更新了其余的数据配置寄存器。
    -读取时电压和电流值看起来正确。 此时我启动了日志(已附加)。
    -然后我按下了"it_enable",我立即看到"从设备没有确认"。 在我达到 IT_ENABLE 后、电量监测计无响应。
    -我重新启动了 BQStudio、重新连接了电源并重新连接了 EV2400、但它仍然无法检测到器件。

    我已连接 BQStudio 日志(在按下 IT_ENABLE 之前启动约2分钟)。 您将看到器件无响应的位置。
    我还附上了 DataFlash 设置和原理图的相关部分。

    在此最后一个测试期间、MAIN_BATT_PWR 被禁用、CHARGE_SEL[0、1、2]全部设置为0V。 电池组充电约为95%、夜间放松(测量值约为7.4V)。

    电池组为6、Panasonic BK60AAAHU 串联(镍氢电池、1.2V 标称电压、500mA)。

    e2e.ti.com/.../DataMem_5F00_0016_5F00_5.21.25_5F00_AllRegsConfigured_5F00_CHEMID1624.gg.csve2e.ti.com/.../5.21.25_5F00_REGS_5F00_LOG.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    我们已收到您的更新 、我们正在着手处理回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    原理图看起来很好。

    您的过程看起来不错、发送 IT_EN 后、器件不应失败。

    这是在多个器件上看到的吗?

    您可以恢复设备吗? 您如何恢复它们?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Diego、

    感谢您的观看。

    是的、我现在已经在两个电路板上看到了这一点(我唯一尝试过的电路板)。

    您建议如何恢复设备? 我尝试了将 P1和 P4跳在一起、然后使用 BQ Studio 探测器件0x16和0xAA、但运气不好。

    -詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    POR。

    器件可能由于某种原因进入 ROM 模式。  (+) BQ34Z100-G1:如何退出 ROM 模式-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    刷新固件、或可能刷新不同固件版本。  

    此致、

    Diego