This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:解码"设备名称"时出现问题

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516375/bq34z100-g1-issues-decoding-device-name

器件型号:BQ34Z100-G1

工具/软件:

您好^^

我刚刚做了一个 python 程序读取 DataFlash。 除" 设备名称 "。 这是我在阅读时得到的

0b 00000111001110110000000000000000000000000000000000000000000000000000100001110001010011010010111111111110000111

十六进制:  [7、59、0、0、0、 0、0135、20,210、 255,135]

和 ASCII 表示法(带有不可打印的圆点字符):  .;..........

and what I am suppose to get : "GP30974"

  

I am using this exel doc to run my program

Can you help me with this?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bersonnet、

    此问题已分配、并将尽快跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请共享.srec 文件。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gatien:

    您能否发送实际的.srec 文件? 有时格式化可能会被破坏在这种格式。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Diego、

    我无法在这个博客上载我的.srec。 你能给我发邮件吗?  

    此外、我现在还在解码浮点值时遇到了问题 、例如 CC Gain、CC Delta、Pb Temp Comp、Pb Reduction Rate

    此致、

    Gatien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gatien:

    我已向您发送朋友请求、您可以通过私人消息发送文件。

    此致、

    Diego