This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:需要澄清是否需要外部肖特基二极管/何时需要

Guru**** 2502515 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515963/lmr33640-clarification-needed-on-if-when-an-external-schottky-diode-is-needed

器件型号:LMR33640

工具/软件:

嗨、降压稳压器团队、

我有一位客户正在使用 LMR33640进行新的电源设计、我们希望您能帮助解决问题。

在下面所示的第9.2节中、典型应用电路不显示 使用了外部肖特基二极管。 根据 TI 员工在此 E2E 帖子上发布的一些指导和消息、该器件似乎确实需要外部肖特基二极管。 您能否帮助阐明该器件是否需要肖特基二极管? 数据表上是否有明确说明这一点的应用手册或位置?  

任何您可以分享的指导都会非常感谢!

-马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    我们将对此进行研究、然后返回给您。  

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    它是同步器件、SW 节点上不需要任何肖特基二极管。  

    另一个线程建议在输出节点处(而不是 SW 引脚上)使用肖特基二极管。  

    您可以继续使用这款器件。  

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Naresh!