This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:充电电流受到限制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507990/bq25886-charge-current-being-limited

器件型号:BQ25886
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我使用具有5V 输入电源的 BQ25886 IC 设计了一个2S/2A 电池充电器。  在 ICHGSET 引脚与 GND 之间连接一个7.5 kΩ 电阻器、以将充电电流设置为约2A。 但是、在运行期间、充电电流仅限为270 mA 、该电流明显低于预期。

我使用5V/3A 适配器作为输入源。 我还使用可编程电源测试了设置、但充电电流仍然很低。 此外、我的应用中未连接 SYS 引脚。 所有外部元件值均已根据数据表建议和相关计算进行了验证。

以下是充电期间的测量值:

输入电压:5.12V  

输入电流:3.0 A

蓄电池电压:8.4 V

充电器 Vout (空载时):8.6V

电池充电电流:270 mA  

请告诉我这一问题的可能原因。 如果需要、我还可以共享原理图和布局文件进行审查。

此致、

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinay、

    VSET 电阻器是什么? 如果您使用的是8.7V、则该器件可能处于 CV 模式。 尝试降低电池电压以进入 CC 模式。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们在 VSET 上使用了150k Ω 电阻器、根据数据表、它应该对应于大约8.4V。 我们观察到、在空载时(即充电器上未连接电池)、即使在使用150k Ω 电阻器后、充电器的 VOUT 也约为8.6V。  

    没有我们不在 CV 范围内,因为 电池在尝试 充电之前已放电到7.2V 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    我怀疑 SYS 电容的缺乏和 BAT 电容的接近程度正在影响调节。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们设法在 SYS 引脚上焊接了22uF 电容器、但这没有任何变化。  

    我们将 D+和 D- 引脚相互短接、将 OTG 引脚拉至低电平(如 另一个 e2e 线程所示)、这样做会将充电电流增加到1A。
    观察到的 REGN 电压为5V、TS 引脚电压现在为2.9V。
    即使在1A 电流下充电、STAT 引脚也始终处于导通状态(拉至低电平)。 下拉状态表示根据数据表禁用或完成充电。 PG 引脚也被拉低。  

    即使现在仍然无法实现所需的2A 充电电流。  

    我是否可以知道 BAT 引脚电容器的接近和 SYS 引脚上没有电容器对电流调节有何影响? 根据我的理解、转换器内的 CC 环路对电流限制进行管理? 如果我已根据给定的值设置 ICHGSET 电阻器、则电流调节应至少接近正确的设定值?

    此致、
    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinay、

    请分享原理图。 请描述当前问题。 REGN 5V 正常、STAT 低电平表示正在充电。 PG /低电平表示输入源正常。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我已经在私聊中向您发送了原理图。 请检查一下、并告诉我是否发生了任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    请在私聊中阅读我之前的评论。 它们仍然适用:

    1.不存在 VSYS 电容器

    2. VBAT 电容器不就在引脚旁边。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们成功地在 SYS 引脚上焊接了22uF 电容器、这没有任何变化。  

    我们将 D+和 D- 引脚相互短接、将 OTG 引脚拉至低电平(如 另一个 e2e 线程所示)、这样做会将充电电流增加到1A。
    观察到的 REGN 电压为5V、TS 引脚电压现在为2.9V。
    即使在1A 电流下充电、STAT 引脚也始终处于导通状态(拉至低电平)。 下拉状态表示根据数据表禁用或完成充电。 PG 引脚也被拉低。  

    即使现在仍然无法实现所需的2A 充电电流。  

    我是否可以知道 BAT 引脚电容器的接近和 SYS 引脚上没有电容器对电流调节有何影响? 根据我的理解、转换器内的 CC 环路对电流限制进行管理? 如果我已根据给定的值设置 ICHGSET 电阻器、则电流调节至少应足够接近正确的设定值?

    尊敬的 Mike:

    请同时解决此问题

    此致、
    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将更新后的文件发送给您、供您在私聊时查阅、请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    在提供的原理图中、VSYS 上只有22uF。 请将其设置为所需的44 μ F。 升压转换器需要适当的去耦电容器来稳定转换器。 SYS 是转换器的输出、需要使用去耦电容器来实现此功能。 出于类似的原因、同样需要 BAT 电容器。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在私人聊天中向您发送更新后的文件以供审核、请检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已脱机响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

     我们按照建议进行了设计更改、现在刚刚获得了新电路板。 在测试过程中、我们观察到以下几点:

     

    1. 充电器在最初插入时、以400mA 附近充电、然后跳转到700mA 附近。
    2. 片刻后、它再次跳至1.1A 左右、然后稳定在1A 左右。
    3. IC 会升温至非常高的温度。

    充电器仍将电流限制在1A 左右。 使用的 ICHGSET 电阻器为7.8k Ω、它仍然不会让充电器达到2A、我真的不理解为什么这个问题仍然存在(尽管它比我们在之前电路板设计中观察到的300mA CC 限制有所改进)。  

     

    您能建议改进布局以改善散热吗? 我们尝试遵循 EVM 布局、但因此在 VIN 覆铜平面和 IC 中产生的热量非常高。  

     

    我已附上以下电流数据供您参考:

     

    谢谢。此致

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinay、

    每次测量的电池电压、SYS 电压和 VBUS 电压是多少? 您的布局与我们的 EVM 相比如何? 您是否查看过其中的任何差异? 此器件已 投入生产6年、我们没有发现这样的问题。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    •  在 BQStudio 7.9V 中、测得的电池电压如上图左侧所示。
    •  SYS 电压约为8.1V
    •  VBUS 电压约为4.9V (此处使用 USB C 适配器作为输入)
    • 我之前在 pvt 聊天中和您分享了布局。 EVM 和电路板之间的唯一区别是我们使用了2层 PCB、所有元件都放在顶层。  

    此致、
    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    对此进行了深入研究。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否在相同的工作条件下试用过我们的 EVM?

    此致、

    Mike Emanuel