This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB08-Q1:用于指示系统故障的 Sns 输出

Guru**** 2309050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509792/tps1hb08-q1-sns-output-to-indicate-system-faults

器件型号:TPS1HB08-Q1

工具/软件:

您好、

SNS 输出用于指示系统故障。 当出现故障时、ISNS 将进入预定义电平 ISNSFH。

根据 SNS 特性、当 VBB = 6V 至18V 时、 ISNSFH = 4mA 至5.3mA、典型值为4.5mA。

RISNS 值为1.3K、因此 VSNS = 5.2V 至6.89V、并且 任何高于95%的 ADC 值都 被视为故障。  

当电池电压正常时、一切正常。

但当 电池电压较低时、VSNS 将降至5.2V 以下。

这里是我们测量的两个结果。

VBAT=6.9V、VBB =6.4V、VSNS=4.93V

VBAT=6.5V、VBB =6.02V、VSNS=4.63V

我认为 Isnsfh 电流源无法在低电压下提供相同的电流、但在数据表中未找到任何说明。

您能分享自己的想法吗?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    上述测量是在故障期间进行的、用于确定 ISNSFH 电平? 此外、这是如何测量的? 确定电压电平时、应以器件 GND 为基准来测量工作电压条件。 您是否有展示此应用的原理图? 用于加载该 DUT 的是什么?

    BR、  

    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    是、两个测量都是在故障期间进行的。 我们提供了开路负载情况以测试故障指示功能。

    参考 GND 是相同的。 您可以参考下面的原理图。

    有一个电感负载(最大14A、典型值6A)类似于继电器或其他东西、但由于它是开路的、因此它可能与测试无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    我将在5月8日之前查看并回复您

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    在这里与我的团队交谈时、 Isnsfh 电流源似乎无法在低电压下提供相同的电流。 我将使用设计、看看这里是否有可以使用的范围。 如果我有更多信息、我会更新此主题。

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

      是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    我很抱歉耽误你的时间、我正在设计 SNS 架构、以便确定在较低 VBB 下的预期结果。  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    在 VBB 为6V 的情况下使用设计后、RSNS 限值应约为800 Ω。 可以使用较低的 RSNS 电阻器来测试它吗?

    BR、  
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们可以尝试一个较低的 rsns、VSNS 较高、即使我们没有使用低至800 Ω。

    但是、较低的 Rsns 无法 利用 ADC 满量程、即使 您的数据表建议使用更高的 Rsns。 因此我们真的不想更改它。

    您能解释一下这个问题是如何发生的吗? 以便讨论是否有良好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    您尝试过800欧姆吗?

    在 VBB 较低(例如6V)时、这通常是一种瞬态条件。 此电压下预计会持续多长时间? 在额定电压为12V 的情况下、即使在冷启动情况下、电压也将为~9V。  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不、正如我之前所说、我不认为电阻值较低是一个很好的解决方案。

    客户希望将诊断功能保持在低电压。 时间很长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    遗憾的是、长时间处于低 VBB 状态将是器件的一个限制因素。 根据设计、推荐的解决方案是将 RSNS 值降低至约800 Ω。  

    BR、  

    Alan