This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751在基于 BQ25792的电池充电器应用中的原理图审阅和功率耗散请求和功率耗散

Guru**** 2815115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509763/tps25751-schematic-review-and-power-dissipation-request-for-tps25751-in-bq25792-based-battery-charger-application-and-power-dissipation

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792

工具/软件:

您好、

我们使用的是 TPS25751 限制 4节(4s)电池充电器的 USB 电力输送输入 基于 BQ25792 IC。

充电器处理的电池电压范围12V16.8V 负载 电流范围3.9A2.7A

随附了原理图以供审查。 一点时间查看分享您的宝贵反馈建议。

此外、如果分享、我们将不胜感激 功率耗散数据 对于这些工作条件下的 TPS25751我们所需的 分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、akin、  

    您能否提供 pdf 版本的原理图以便于阅读?  

    Unknown 说:
    此外、如果分享、我们将不胜感激 功率耗散数据 对于这些工作条件下的 TPS25751我们所需的 分析 .

    您能否提供有关确切"运行条件"的更多详细信息? 由于 TPS25751可以协商不同级别的电压和电流、因此该值可能会有所不同。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    很抱歉晚回复、  
    我们的运行条件 30W 应为电池充电器供电、以便为电池充电。 请提供 功率耗散数据 100毫安。


    此致
    类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、akin、

    功率耗散数据是什么意思?

    数据表包含热阻信息。

    您是否有可以分享的原理图 PDF?

    当您说 USB-C PD 电压下的功率为"30W"时?

    是否仅 USC 端口接收器?

    是否正在使用任何数据?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    感谢您的答复。

    澄清:

    • 使用的 USB-C PD 电压15V @ 2A

    • 端口仅受电方 、和

    • 数据线 直流电机。

    我们目前正在仿真做准备。 如果是 Icepak 模型 空闲、如果您能我们分享、我们将不胜感激。

    为了便于参考、附上了 Smart PDF原理图 仔细查看分享您的宝贵见解、尤其是关于的见解 电力输送 电池充电器 很重要。
    e2e.ti.com/.../tesseract_5F00_power_5F00_brd_5F00_sch_5F00_reva_5F00_20may25a.pdf

    期待您的反馈。

    此致、
    类似




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、akin、

    我们没有 Icepak 模型可用。

    请提交带有 BQ 器件作为主要器件的单独 E2E、以便 BQ 团队进行原理图审查。

    我主要支持 USB-C PD 产品、将重点关注原理图中这部分的内容。

    这是原理图中 USB-C PD 部分的反馈:

    • PP5V:
      • 仅对于灌电流、如果未使用、可以将 PP5V 接地
    • I2C:
      • 确保 I2C 线路上有3.3V 上拉电阻
      • 我们不支持 I2Cm 端口上的 I2C 多主器件
      • 您不应将 I2Cc 线连接到 I2Ct 线
    • ADCINx 电阻器:
      • 由于是从 EEPROM 加载 PD 配置、因此建议将 ADCIN 配置用于安全模式
      • 如果您从 MCU 加载映像、则始终启用接收器可能没问题
    • GPIO4/5
      • 未使用的 GPIO 可以连接到 GND
    • TVS 二极管引脚6为什么悬空

    您打算使用 I2C 连接吗? 什么应该控制什么? BQ25792是如何控制的?

    TPS25751的 I2Ct 和 I2Cc 引脚不应连接。 它至少应该看起来像这样。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您在原理图的 USB-C PD 部分进行及时审查并提供宝贵的反馈。 请在下面找到我们的回答和说明:

    PP5V:

    • PP5V 连接到 GND、因为我们在仅受电模式下运行。

    I2C:

    • 3.3V 上拉电阻放置在 EEPROM 部分中、上拉至 PD LDO 3P3电源。

    • 关于 I2Cc 和 I2Ct 线路:它们当前作为内部测试配置的一部分进行了短路。 在初始上电期间、只有 PD 充当主器件。 总线上任何时候都不会有两个主器件。 我们将确保在最终发布之前适当更新此连接。

    ADCINx 电阻器:

    • 默认情况下、ADCIN 上拉配置为安全模式。 根据建议、存在一个8.2k 电阻、用于在从 SoC 刷写映像时修改模式。

    GPIO4/5:

    • 这些未使用的 GPIO 已连接至 GND。

    TVS 二极管(引脚6):

    • 感谢您的观看。 引脚6不小心悬空、现在已更正。

    I2C 总线意图和 BQ25792控制:

    • PD 是上电和初始化期间的主器件。 I2C 线路当前仅共享用于测试目的。 BQ25792由主 SoC 后初始化进行控制。 我们将按照您的建议修改原理图、以确保 I2Cc 和 I2Ct 未在最终版本中连接。

    请告诉我是否需要进一步澄清或是否有其他建议。 此外、正如建议的那样、我们将单独提交一个 E2E 主题以进行 BQ25792原理图审阅。

    此致、
    类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、akin、

    感谢您的说明。 您的计划应该没问题。 我目前没有其他建议。

    我现在将关闭该主题。 如果您有任何与原理图相关的问题、请随时通过以下回复重新打开该主题、否则您可以提交新问题的新主题。

    谢谢。此致、

    Chris