This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:发送0x0010 SHUTDOWN 命令时、并不总是设置运行状态[SDM]

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517235/bq4050-operation-status-sdm-not-always-set-on-sending-0x0010-shutdown-command

产品编号:BQ40Z50

工具/软件:

你好

我们的电池组内部有一个网关芯片、其中有一个 USB-C 端口用于充电和从一侧与 PC 通信、另一侧用于与 bq4050通信。

当通过 USB2或 USB3端口连接到 PC 进行通信并使用我们的内部电池软件时、即使电流极小、它也始终开始充电。

我们知道这可能会干扰关断序列、因此电池网关固件会持续监控工作状态的 SDM 位 、如果设置该位、则会禁用 USB-C 充电芯片以停止充电并完成关断序列。

我们遇到了一个问题、因为我们的实施大部分时间都不起作用:
当我们发送两条0x0010命令之间具有1秒延迟的序列时、通常看不到 SDM 位的激活。

您能否告诉我们在发送两条命令时实施了哪些具体条件来激活 bq4050中的 SDM 位、以便我们对实现进行微调?

谢谢
压电执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pietro、

    您能否请确认 PACK 引脚目前的电压是多少?

    此外、是否也可以在此时接收 TS1引脚的示波器捕获?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony

    我们将进一步调查并准备所需的数据。

    目前我们有解决问题的方法。 网关固件会截取运输模式命令、然后转发到电量监测计之前、禁用 USB-C 充电芯片有足够的时间来完成关断序列。

    现在、它似乎运行得很稳定、但我们将转换为 TS1引脚。

    谢谢

    压电执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pietro、

    感谢您的更新、请在数据可用时告知我们。

    此致、

    Anthony