工具/软件:
你好
我们的电池组内部有一个网关芯片、其中有一个 USB-C 端口用于充电和从一侧与 PC 通信、另一侧用于与 bq4050通信。
当通过 USB2或 USB3端口连接到 PC 进行通信并使用我们的内部电池软件时、即使电流极小、它也始终开始充电。
我们知道这可能会干扰关断序列、因此电池网关固件会持续监控工作状态的 SDM 位 、如果设置该位、则会禁用 USB-C 充电芯片以停止充电并完成关断序列。
我们遇到了一个问题、因为我们的实施大部分时间都不起作用:
当我们发送两条0x0010命令之间具有1秒延迟的序列时、通常看不到 SDM 位的激活。
您能否告诉我们在发送两条命令时实施了哪些具体条件来激活 bq4050中的 SDM 位、以便我们对实现进行微调?
谢谢
压电执行器