This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:仅限 MacBook Pro 2017 USB2.0

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, HD3SS3212, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497209/hd3ss3220-macbook-pro-2017-only-usb2-0

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论 的其他器件:HD3SS3212TUSB321

工具/软件:

您好:

我们在电缆方向方面遇到问题、因此我们添加了 HD3SS3220、它解决了我们的问题。
在使用旧设备测试我们的产品后,我们注意到在 Macbook Pro 2017上,我们的 USB 集线器始终被识别为 USB2.0。 如果我们在不使用 HD3SS3220的情况下连接第一个原型、则将其标识为 USB3.1。

 HD3SS3220是否可能需要特殊配置来支持较旧的 USB3端口?


谢谢您、
Kornel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kornel:

    您能为 HD3SS3220设计提供原理图吗? 我想回顾一下、确保一切设置正确。

    支持较旧的 USB3.0端口时、HD3SS3220不应该有任何问题、只要 CC 线路和 ID 引脚之间的通信正确路由、以便仅在 ID 引脚为低电平时才允许发送 VBUS。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您的回复。
    这是我们的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kornel:

    我看不到原理图、看起来无法加载或无法正确发送:

    您是否可以重新发送图片或将其作为文件发送?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kornel:

    我现在可以看到他们,谢谢!

    观察 USB3数据通道、我没有看到多路复用器的 TX 通道上有任何耦合电容器。 它们是否位于原理图的不同部分? 器件的 TX 通道上通常应存在100nF 或220nF 电容器、因为 RX 通道应该已经与器件上游连接的任何器件进行耦合。

    我看到 DRP 的 PORT 引脚悬空、如果同时设置为 UFP 和 DFP、还是仅在特定方向上看到此问题?

    DFP 连接的 ID 引脚  必去之地 连接到外部某个器件、例如电压/电源开关或主机的 GPIO、以便在 CC 引脚通信期间启用 VBUS 何时应供电。 如果在通信期间始终为 VBUS 供电、则 CC 引脚协商将失败、并导致完成 USB3连接的问题。

    此外、在翻转 Type-C 电缆时监控 DIR 引脚有助于确定 CC 协商是否成功完成、因为 DIR 引脚应根据电缆的方向而变化。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您的回复。

    我们的 TX 通道从此处连接到 Microchip USB7206集线器、再连接到 GL3224存储卡控制器。  USB 集线器和 MCC 之间有0.1uF 的耦合电容器。

    我们 目前在 UFP 上配置了 HD3SS3220、但它仍然无法在 Macbook Pro 2017型号上正常工作。 在其他器件上、它的工作原理与在 DRP 上一样正常。

    还有什么我们可以尝试的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kornel:

    因此、当设置为 DRP 时、HD3SS3220可与其他器件正常工作、但当专门使用 Macbook 设置为 DRP 或 UFP 时、您看不到任何 USB3连接?

    是否可以监控 CC 和 DIR 引脚、看看我们在这些线路上看到了什么活动? CC 协商可能存在问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的。 目前,我们只在这个特定的 Macbook 上遇到了这种行为。

    我们今天进行了一些测试、DIR 正在正确开关、但我们发现在一个 CC 上、我们只能得到0.8V 而不是1.6V。 如果我们拔下 Macbook 上的电缆并再次插入、其电压会达到1.6V、但仍然没有 USB3连接。 如果我们在器件上拔下电缆并再次插入、它将始终保持在0.8V。

    TE 是否有另一个具有我们可以尝试的相同布局的 MUX 模型?

    谢谢、
    Kornel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kornel:

    似乎 CC 引脚电平没有按照我们的预期设置。 一个 CC 引脚通常应上拉至更高的电压、而另一个 CC 引脚下拉至接地。 您是否至少看到类似这样的 CC 引脚设置、或者您是否看到 CC 引脚处于奇怪的中间状态?

    TE 是否有另一个采用我们可以尝试的相同布局的 MUX 模型?

    遗憾的是、我们没有任何其他与该确切引脚排列相匹配的多路复用器、因为该多路复用器在应用方面相当特定、既是多路复用器、又是 CC 控制器。  

    有一件事我很好奇,你有没有尝试过其他 Macbooks 吗? 您是否看到它们存在相同的问题?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是、CC 引脚具有正确的设置、例如在一个方向上、CC1为1.6V (在 MacBook Pro 的情况下为0.8V)、CC2为0.0V。 改变电缆的方向会产生相反的结果。  

    是的,我们尝试了一个 Macbook Air M2和它的工作正常.

    不幸的是、我们没有任何其他与此确切引脚排列相匹配的多路复用器、因为此多路复用器在应用方面相当具体、既是多路复用器、又是 CC 控制器。  [/报价]

    好的、我理解。 我们实现 HD3SS3220是因为我们在某些 只有一个方向可以正常工作的窗口 PC 上遇到问题。 您可以推荐我们尝试另一种"更简单"的多路复用器吗、因为 HD3SS3220在我们的用例中似乎有点大材小用。

    非常感谢您的帮助、
    Kornel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kornel:

    是的、听起来这个问题主要是与这本手册隔离的。 我不能肯定导致这种情况的原因是什么、尽管在这种特定情况下 CC 线为.8V、但在我看来、问题可能出在哪里。

    好的、我理解。 我们实现 HD3SS3220是因为我们在某些 只有一个方向可以正常工作的窗口 PC 上遇到问题。 您可以推荐我们尝试另一种"更简单"的多路复用器吗、因为 HD3SS3220在我们的用例中似乎有点大材小用。

    我建议的下一个最简单的设置是将 HD3SS3212 (我们的一款 USB3多路复用器)与 TUSB321 CC 控制器配合使用。 CC 控制器负责监测 CC 引脚并设置器件角色、并通过 DIR 引脚控制 HD3SS3212的方向。 遗憾的是、我们没有任何其他器件可同时用作多路复用器和 CC 控制器。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们发现、如果我们在 Macbook 和我们的电路板之间插入一个外部 USB-Hub、则工作正常。 因此、我们的电路板与 USB-Hub 之间的协商工作正常、而 USB-Hub 与 Macbook 进行正确协商。

    我们检查了有问题的 Macbook Pro 模型的原理图、并注意到其他模型在 TX/RX 线路上有额外的电容器。





    我们还在说明(https://www.ti.com/lit/an/slaae24/slaae24.pdf?ts = 1744138419755)-第7页中找到、电容器的放置是相关的。

    由于我们的电路板在多媒体卡控制器之前有电容器(默认情况下为关闭)、但 USB-C 插头和多路复用器之间没有电容器、多路复用器和 USB-Hub 控制器之间没有电容器、这可能是 原因吗? 是否应该提前添加额外的电容器?

    谢谢、此致、
    Kornel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kornel:

    我认为问题似乎可能是电容问题。

    [引述 userid="649288" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497209/hd3ss3220-macbook-pro-2017-only-usb2-0/5797151 #5797151"]
     [/报价]

    此原理图是否适用于工作模型? 就像这里一样、主要区别在于它们在 RX 线路上具有330nF 电容、这有助于实现与线路上可能具有不同电容值的器件的互操作性、确保它们保持在 USB3规范规定的范围内。

    您能做一些类似系统预期设置的方框图吗? 即 USB3信号通过哪些器件从主机传输到器件? 信号可能通过转接驱动器或类似器件、这种情况会接收信号、但不会恢复信号。 USB3信号的 TX 线路始终需要与100nF 或220nF 电容器耦合、如果通过消除交流耦合的器件、则需要重新布线。

    只是为了确认、上游端口是否连接到 macbook? 如果您的电路板连接正确、棋盘是否应该在连接电路板时检测到 USB3连接、或者其他器件是否通过您的板连接到棋盘?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您提到的原理图来自工作模型。

    这是我们设置的方框图。



    此致、
    Kornel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kornel:

    在方框图的这一部分中、从集线器的 TX 到 Type-C 端口的 TX、是否有任何100nF 至220nF 的电容器耦合 TX 通道? 我认为在原理图中没有看到任何内容、但我可能会错过它。 如果此处没有在 TX 通道之间耦合、我相信这就是为什么 RX 通道上带有330nF 电容器的 MacBook 具有更好的性能的原因。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kornel:

    由于不活动、我将继续、并将此主题标记为"已解决"。 如果您有任何其他问题或认为问题未解决、请随时在此处回复、以便我们保持开放。

    谢谢、

    Ryan