This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:警报信号置为有效持续时间

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517669/bq34z100-r2-alert-signal-assertion-duration

部件号:BQ34Z100-R2

工具/软件:

您好、

如果警报信号被置为有效、那么信号将处于低电平状态多长时间?

此致、

Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    警报信号保持低电平、直到警报得到解决。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    分辨率是通过 I2C 来实现的。 是否有任何用于清除警报的特定寄存器?

    此致、

    Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    用于清除警报的特定寄存器

    -您可以根据寄存器位表设置哪个寄存器将获得警报信号

    通过 I2C 解决问题 RIGHT

    -警报信号可以通过 SCL 或 HDQ 通信线路发送,并将在解决永久失效事件后解决。

    谢谢您、
    Alan