This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:BQ25792充电器 IC 的高漏电流问题

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25751, BQ25798EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495837/tps25751-high-leakage-current-issue-with-bq25792-charger-ic

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792BQ25798EVM

工具/软件:

您好 Chris:

感谢你能抽出时间。  

1.以下是 TI 用于固定预充电阈值的 JSON、以及由此 JSON 生成的区间。

e2e.ti.com/.../Trimble_5F00_TPS25751_5F00_PreCharge-fix.zip

2.下面是我生成的 BIN 文件,带有预充电问题,但泄漏较低。

e2e.ti.com/.../TPS25751-config-prelim-07_2D00_30_2D00_24.zip

这是在预充电电压阈值更新之前 TPS25751与 BQ25792之间的 I2C_CAPTURE

 e2e.ti.com/.../I2C_5F00_capture_5F00_PDtochg.zip

我们将尝试使用新的 bin 文件在 TPS25751和 BQ25792之间获取 I2C 日志、然后尽快与您共享。

谢谢!

Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    如果 TPS25751可以阻止所有传统 USB 端口、我忘记了请求? 如果是、我们的 MCU 无需参与即可做出决策。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您的更新。

    我实际上找到了使用 json ( https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354773/tps25750-leakage-current-issue/5321033?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=chen%20jia#5321033)的旧线程、 很遗憾、json 是不够的、我不知道这里对应的 GUI 是什么、因为我们此时没有使用 GUI 版本对 json 进行签名。

    新 BIN 文件的 I2C 日志将非常重要。

    什么意思是阻止所有 USB 端口? 我们可以禁用 BC1.2、但对于 Type-C 默认设置、我们需要协商这些设置才能进入 PD。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chirs:

    感谢您的快速回复!  

    我已经在最新的 GUI (1.02)上重新生成了这个区间、我们将对其进行测试。 此外、I2C 日志将尽快共享。

    "阻止所有传统 USB 端口"、表示任何与 PD 不兼容的设备都不会为电池充电。 您认为这是可能的吗? 我知道在 TPS25751 IC 中、状态寄存器具有可实现 PD 兼容性的位。 如果该位为0、则直接阻止充电。 听起来合理、 但不确定 TPS25751是否能够做到这一点。

    谢谢。

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您是否有任何理由只想使用 PD? 与 USB-C 默认设置背道而驰? 除了 PD、我认为没有其他方法可以阻止所有内容。 有一个根据功率级别进行块设置、但这可能包括一些 PD 合约。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    感谢您的答复。 实际上、我们只需要阻断所有传统 USB 端口、如 BC1.2以及更旧的5V 500mA。 应支持 USB-Type C 和 USB PD。 TPS IC 是否能够实现此功能?

    关于 TPS 和 BQ25792之间的 I2C 通信、数据应记录多长时间? 是在启动期间、充电期间和充电移除后? 我将尝试获取所有可能有帮助的数据。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、

    如果我理解正确、

    • 块:传统、BC1.2
    • 允许:USB-C、USB-USB PD

    从技术上讲、传统 USB 端口使用 USB-A 转 USB-C 电缆将连接转换为类似于 USB-C 电缆、因此我们可以支持这些连接。

    为此、只需禁用 BC1.2即可。

    关于 TPS 和 BQ25792之间的 I2C 通信、应该记录数据多长时间? 是在启动期间、充电期间和充电移除后? 我将尝试获取所有可能有帮助的数据。

    包括在您注意到静态电流过高时启动和结束捕获。 我需要看看写入会导致高静态电流。 当您停止日志时、BQ 应会消耗多余的电流。

    如果您需要在此处进一步说明、请告诉我。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    这是 Pre-Charge Current 固定区间的 I2C 日志文件。

    e2e.ti.com/.../U80630R01-Intiation-and-Pre_2D00_Charging-I2C-_2800_BIN-Trimble_A000_PreCharge_A000_Retest_A000_04_2D00_01_2D00_2025_2900_.zip

    我还使用最新的 GUI 再次生成了区间、但结果看起来相同:电池电压低于9.1V 时为200uA;高于9.1V 时为1.5mA。

    根据我们的观察、I2C 配置仅在启动期间发生。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    只是为了确认:

     I2C_capture_PDtochg.zip 对于此捕获、静态电流很好。

    U80630R01初始化和预 充电 I2C (Bin Trimble 预充电 重新测试 04-01-2025)。 通过此捕获、BQ 电流过高。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    是的、正确。 谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    请尝试以下操作:

    最新的配置是在 BQ 器件上启用 ADC、这些 ADC 往往会消耗更多的功率。

    如果您具有稳定的.json 文件、我强烈建议下载您正在使用的 GUI 的本地副本。

    e2e.ti.com/.../Trimble_5F00_TPS25751_5F00_BQ25792_5F00_PreCharge_5F00_Current_5F00_Update_5F00_Iq.bine2e.ti.com/.../Trimble_5F00_TPS25751_5F00_BQ25792_5F00_PreCharge_5F00_Current_5F00_Update_5F00_Iq.json

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    非常感谢! 我们将运行测试并告知结果。

    关于传统充电、该频段是否禁用 BC1.2?

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    是的、它应该已启用 BC1.2。 它应该仅支持 Type-C 和 Type-C PD 充电器。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    "是的、它应该启用 BC1.2。"

    您是说已禁用 BC1.2?

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    抱歉、类型是、已禁用。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    我们刚刚测试了新的 BIN 文件、似乎漏电流已按预期更正。 但是、我们注意到其他几个问题:

    1.它仍然可以通过旧的 USB 端口充电,使用 A 转 C 电缆。 您能帮忙确认一下吗?

    2.插入时,有时无法启动充电。 断开连接并静置1-2分钟后、 充电可能会在重新连接时开始。

    在发生这些问题时、我们正在尝试记录 I2C 数据、并会尽快与您分享。

    谢谢你。

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    1. 仍然可以使用 A 转 C 电缆在旧的 USB 端口上为其充电。 您能否帮助确认?
    是的、它应该启用 BC1.2。 它应仅支持 Type-C 和 Type-C PD 充电器。[/报价]

    Type-A 转 Type-C 看起来像是与我们器件的 Type-C 连接。 电缆使用内部 CC 线路电阻器看起来像 Type-C 源、因此我们仍将连接到这些电阻器。

    2. 插入时、有时无法开始充电。 断开连接并静置1-2分钟后、 充电可能会在重新连接时开始。

    好的、我等待日志。 另请查看您是否发现有关 PD 控制器的电源状态或任何其他行为的任何特定信息。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    以下是数据。

    e2e.ti.com/.../I2C-PD-to-CHGR-04_2D00_09_2D00_2025.zip

    因此、对于传统充电控制、如果使用 A 转 C 电缆、我们可能仍需要 MCU 参与。

    对于 PD 20V 充电、如果启动失败、它显示没有数据传输、就像这样

    #级别 索引 M:s.ms.us 持续时间 长度 错误 S/P 地址 录制 数据
    0 0 0:00.00.000 捕获已开始 [04/09/25 20:15:51]
    0 1. 0:03.624.566 855.000us 2. Sp 6b. 写入事务 12 00
    0 2. 0:03.653.883 122.600us 2. Sp 6b. 写入事务 12 00
    0 3. 0:03.654.289 122.600us 2. Sp 6b. 写入事务 0f 82.
    0 4. 0:03.654.726 147.500us 3 B Sp 6b. 写入事务 0B 00 EA
    0 5. 0:03.655.156 122.600us 2. Sp 6b. 写入事务 0D 17
    0 6. 0:03.655.561 150.100us 2. Sp 6b. 写入事务 05 24
    0 7. 0:03.655.999 147.500us 3 B Sp 6b. 写入事务 06 00 0A
    0 8. 0:03.778.140 187.900us 3 B Sp 6b. 写入事务 01 04 EC
    0 9. 0:03.778.634 175.000us 3 B Sp 6b. 写入事务 03 00 C8
    0 10. 0:03.779.091 122.600us 2. Sp 6b. 写入事务 09 05
    0 11. 0:03.779.497. 122.600us 2. Sp 6b. 写入事务 08 C3.
    0 12 0:03.780.118 175.000us 3 B Sp 6b. 写入事务 06 01 2C
    0 13 0:03.781.102 122.600us 2. Sp 6b. 写入事务 05 BE
    0 14 0:03.782.060 140.500us 2. Sp 6b. 写入事务 0f A2
    0 15 0:05.531.136 122.100us 2. Sp 6b. 写入事务 12 00
    0 16 0:05.531.679 150.600us 2. Sp 6b. 写入事务 12 00
    0 17 0:05.532.111 122.100us 2. Sp 6b. 写入事务 0f 86
    0 18 0:05.532.519 146.900us 3 B Sp 6b. 写入事务 0B 00 EA
    0 19 0:05.532.947 144.100us 2. Sp 6b. 写入事务 0D 17
    0 20 0:05.533.373 122.300us 2. Sp 6b. 写入事务 14 1C
    0 21 0:05.533.805. 197.900us 2. Sp 6b. 写入事务 11 00
    0 22 0:07.472.633 453.553.200ms 3 B TP1 s. 0 写入事务 00 00 00*

    您能看一下并提出建议吗? 谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    因此、对于传统充电控制、如果使用 A 转 C 电缆、我们可能仍需要 MCU 参与。

    可能、但我不确定您将如何知道。 由于 CC 线路上的端接看起来相同、TPS25751无法区分 Type-C 默认值和 Type-A 转 c 电缆。


    该 json 存在的充电问题是不是第一次出现、还是在旧的 json 上看到了这些问题? 我可能需要几天的时间来回顾。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    已确认仅此新 BIN 文件开始出现此问题。 是否有任何更新? 我认为沟通不包含很多信息。 发生这种情况时、只会记录此信息:

    #级别 索引 M:s.ms.us 持续时间 长度 错误 S/P 地址 录制 数据
    0 22 0:07.472.633 453.553.200ms 3 B TP1 s. 0 写入事务 00 00 00*

    关于我分享的数据的更多信息:

    #级别 索引 M:s.ms.us 持续时间 长度 错误 S/P 地址 录制 数据
    0 0 0:00.00.000 捕获已开始 [04/09/25 20:15:51] 插电
    0 1. 0:03.624.566 855.000us 2. Sp 6b. 写入事务 12 00 正常
    0 2. 0:03.653.883 122.600us 2. Sp 6b. 写入事务 12 00
    0 3. 0:03.654.289 122.600us 2. Sp 6b. 写入事务 0f 82.
    0 4. 0:03.654.726 147.500us 3 B Sp 6b. 写入事务 0B 00 EA
    0 5. 0:03.655.156 122.600us 2. Sp 6b. 写入事务 0D 17
    0 6. 0:03.655.561 150.100us 2. Sp 6b. 写入事务 05 24
    0 7. 0:03.655.999 147.500us 3 B Sp 6b. 写入事务 06 00 0A
    0 8. 0:03.778.140 187.900us 3 B Sp 6b. 写入事务 01 04 EC
    0 9. 0:03.778.634 175.000us 3 B Sp 6b. 写入事务 03 00 C8
    0 10. 0:03.779.091 122.600us 2. Sp 6b. 写入事务 09 05
    0 11. 0:03.779.497. 122.600us 2. Sp 6b. 写入事务 08 C3.
    0 12 0:03.780.118 175.000us 3 B Sp 6b. 写入事务 06 01 2C
    0 13 0:03.781.102 122.600us 2. Sp 6b. 写入事务 05 BE
    0 14 0:03.782.060 140.500us 2. Sp 6b. 写入事务 0f A2
    0 15 0:05.531.136 122.100us 2. Sp 6b. 写入事务 12 00
    0 16 0:05.531.679 150.600us 2. Sp 6b. 写入事务 12 00
    0 17 0:05.532.111 122.100us 2. Sp 6b. 写入事务 0f 86
    0 18 0:05.532.519 146.900us 3 B Sp 6b. 写入事务 0B 00 EA
    0 19 0:05.532.947 144.100us 2. Sp 6b. 写入事务 0D 17
    0 20 0:05.533.373 122.300us 2. Sp 6b. 写入事务 14 1C
    0 21 0:05.533.805. 197.900us 2. Sp 6b. 写入事务 11 00 已拔下充电电缆
    0 22 0:07.472.633 453.553.200ms 3 B TP1 s. 0 写入事务 00 00 00* Re 已插入
    0 23 0:37.181.456 捕获已停止 [04/09/25 20:16:28]

    谢谢你。

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 今天关闭、抱歉您请求延迟响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您能否共享第二个工作表的 Excel 工作表? 在我这边进行操作会更容易一些

    在4/9上共享的一个与在4/17上共享的一个有什么区别? 它们看起来完全相同?

    当您看到此故障时、VBUS 上是否存在电压? 如果是、电压是多少?  

    对于第一个日志、我注意到索引14和15的事件之间存在中断。 系统中是否出现在5.5秒标记处触发的任何事件?

    到目前为止、I2C 看起来不错、并且已经针对20V 合约配置了充电。 然后、似乎存在某种形式的断开或分离事件、这会触发系统禁用。

    请参阅此 Excel 工作表中的注释: e2e.ti.com/.../PD-20V-Initiation-failure_5F00_TI_5F00_0421.csv

    您是否能够捕获 PD 日志?

    我们需要确定系统在5.5s 标记处发生的情况、这似乎表示某种形式的拔下事件。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    是的、它们是相同的。  

    我们需要确定系统在5.5s 标记处发生的情况、这似乎表示某种形式的拔下事件。

    正确。 拔下电缆、然后重新插入、然后 在索引21处重复上述步骤。 第二次重新插入后、充电无法启动、并且显示 Err。

    0 21 0:05.533.805. 197.900us 2. Sp 6b. 写入事务 11 00
    0 22 0:07.472.633 453.553.200ms 3 B TP1 s. 0 写入事务 00 00 00*

    谢谢。

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    是有道理的、所以是5.44

    重新插入插头时、是否看到 VBUS 上有任何电压?

    您是否能够捕获此行为的 PD 日志?

    我们需要确定重新插入时、PD 控制器是否甚至正在协商一个合约。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    VBUS 上的电压:是

    PD 日志:在 PD 和充电器 IC 之间? 所有这些都是由 I2C 工具捕获的。 似乎没有协商。

    这是解决漏电流后的新问题。

    谢谢。

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Chen、

    我正在尝试在我这边进行一些测试来复制这个。 今天没有太多的运气,但会继续下去,并在一周结束时回到你身边。

    谢谢。此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    当我们尝试使用 Beagle I2C 记录器时、当启动失败时、没有观察到通信数据、但只能记录"err"、如下所示:

    0 22 0:07.472.633 453.553.200ms 3 B TP1 s. 0 写入事务 00 00 00*

    我们可以尝试使用示波器以及 VBUS 再次捕获数据。

    谢谢。

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    是的、请提供 Oscope 跟踪、I2C 线路的未解码日志没有问题、它只是有助于查看线路上的活动。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    I2C 和 VUSB 是如何一起捕获的。

    正常:I2C 通信可用

    无充电1:无 I2C 通信

    不充电2:一个 I2C 通信脉冲、但无数据

    请参阅随附的屏幕截图。

    e2e.ti.com/.../I2C-PD-to-CHGR-Screenshot-05_2D00_08_2D00_2025.zip

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您的日志。 我们看到的行为有些出乎意料。 所有捕获都是同一个 json 吗?

    PD 控制器在连接电源时是否通电、或者当 PD 控制器处于电池电量耗尽状态时是否发生插入事件? (无 VIN3V3)。  

    通常、我们期望 I2C 事件使 BQ 充电在协商受电合约时触发。

    所有测试是否都使用 4月4日共享的"Trimble_TPS25751 BQ25792_Prer Charge_Current_Update_Iq .bin"配置完成?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    是的、所有这些捕获都来自一个具有相同 bin 文件的电池。 有时它按预期工作、但其他设备无法启动充电。 是的、它们都来自4月4日的同一个 bin 文件。

    也会记录 VUSB、我们可以清除 VUSB 上的电压变化。 PD 控制器未处于电池无电模式。 电芯始终处于连接状态、而不是为空。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Chen、

    我们注意到 在故障情况下 SDA 被拉至低电平。

    总线上是否有任何因素可能导致 SDA 线路被拉至低电平? 如何为 SDA 线路供电?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    此 I2C 总线上仅具有3个 IC:TPS25751、EEPROM 和 BQ25792。 总线由 LDO_3V3上拉。

    15V 输入极有可能重现此问题;而其他电压范围也可能出现此问题。

    谢谢。

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我正在设置一些 EVM 以尝试重现问题、但到目前为止还看不到。

    我需要更多信息、这种行为有些出乎意料。

    您有数字逻辑分析仪吗?

    您能否获得在 SDA 被拉至低电平之前发生的情况的捕获结果? 示波器捕获结果和逻辑分析仪结果。 我们需要查看导致此行为的原因。 我想看看 I2C 上是否发生了任何情况、或者是否有 VBUS  

    SDA 被拉至低电平后、它是否会恢复? 当您看到此行为时、请连续执行拔出和塞子工作、或者一旦出现故障、它就永远不会恢复。

    只是为了确认,但在相同的通电,充电有时会工作,有时会失败后重复插头?

    您是否在旧固件版本中看到了此问题?

    我在较旧的线程中找到了这个、这个线程是否存在相同的问题?

    e2e.ti.com/.../Trimble_5F00_TPS25751_5F00_BQ25792_5F00_PreCharge_5F00_Current_5F00_Update_5F005F00_Reduced_5F00_HardReset_5F005F00_Disable_5F00_CurrentMonitor-_2800_1_2900_.json

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我将最新的图像加载到带有 BQ25798EVM 的 EVM (我没有工作的792 EVM、但与 BQ25792非常相似)、并使用 USB-C PD 壁式适配器测试了多个插头。

    遗憾的是、我永远无法看到 SDA 线路被拉低、并且 BQ 和系统似乎在每个插头上都进入 CHG。

    您能否与 FAE 分享原理图和布局并让他们将其发送给我进行审核? 由于 EVM 似乎正常工作、我不确定最后还可以检查什么。

    在 SDA 线路被拉至低电平之前是否发生了任何明显的事件?

    当您有机会时、请回复我之前的消息。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    我们会根据您的问题运行更多测试。

    "在 SDA 被拉至低电平之前、您能否获得所发生情况的捕获结果?  "

    SDA 被直接拉至低电平、如下所示。 浅蓝色表示数据、紫色表示 VBUS。 CLK (黄色)有一个脉冲、并保持高电平。

    " SDA 被拉至低电平后、它是否会恢复? 当您看到这种情况时、请连续拔下插头、或者一旦出现故障、它就永远不会恢复。"

    是的。 它可能会恢复。 我们测试了不同的条件:

    -在约2分钟后自动开始充电,如果保持插电。

    -如果拔下并重新插入,它也可以恢复。

    "只是为了确认、但在相同的通电状态下、充电有时会工作、有时会在反复插入插头后失败?"

    是的、有时工作、有时不工作。 使用15V 电源时、其故障率最高。

    "您是否在旧固件版本上看到了此问题?"

    编号 从而完全解决了泄漏电流问题。

    我会将 SCH 分享给我们的 FAE。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    有趣的是、因此除了 SDA 被拉至低电平之前的插头事件之外、似乎没有任何其他行为。

    给我一两天的时间来检查原理图并比较 jsons,奇怪的是,旧的从来没有看到这个问题。

    谢谢。此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您是否有机会购买 Saleae 数字分析仪? (或任何也可以捕获模拟信号的 I2C 分析仪/解码器)

    此外、您还有一个免费的 GPIO、我们可以将调试信号连接到 Saleae 并使用该 GPIO 进行测量吗?

    请试试这个 json、我尝试了匹配的早期版本、该版本在处理静态电流时未出现 SDA 问题。

    e2e.ti.com/.../Trimble_5F00_TPS25751_5F00_BQ25792_5F00_SDALOW_5F00_v1.json

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

    您可以帮助在.json 或 bin 文件中直接共享该文件吗? 如何下载此 JSON 文件? 或者、您也可以将其发送到我们的 FAE 并发送电子邮件给我。

    谢谢!

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、

    当我点击右上角的这个链接时、它会将 json 下载到我的下载中。

    如果它打开了全屏版本、您应该能够右键点击屏幕、选择"另存为"并保存文件。

    最糟糕的情况是,您也可以将内容复制到记事本文档中,然后"另存为""name.json"就可以正常工作了。 我还会向 FAE 发送一份副本。

    谢谢。此致、

    Chris