This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200-NVM EP:与软启动相关

Guru**** 2506905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517443/tps7a7200-ep-regarding-the-softstart

器件型号:TPS7A7200-TPS7A7200 EP

工具/软件:

尊敬的团队:  

 对于数据表中上述部分、可参考图表了解 SS 电容器和 SS 延迟之间的关系。
下面所附的是统计图的屏幕截图

在上图中、只提到 Vout 为3.3V。  
我正在将此器件用于3V 和1.8V。 因此、对于所选电容器的1.8V 和3V、软启动时间将相同。

请尽快答复。

谢谢。此致、  

Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Maharajan、

    软启动电容器定义了输出电压的斜坡速率。 达到 Vout 90%的时间将与输出电压成正比。 输出电压越高、给定电容值所需的时间就越长。 请查看我们有关启动时间的技术白皮书:

    https://www.ti.com/lit/wp/slvafx0/slvafx0.pdf

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    感谢您的答复、  

    我在随附的下图中找不到上述 LDO。

    请对此进行检查。
    即使没有提到稳压器的名称、我是否能通读本文档?

    谢谢。此致、  
    Maharajan p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Maharajan:

    本技术白皮书将帮助您了解软启动机制。 一种简单的方法是 根据图33计算0%Vout 至90%Vout 的斜率、并将其与器件的预期稳定 Vout 进行插值。  

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎